This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:有关 CC3351驱动器使用情况的问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3351, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1516275/cc3351-questions-regarding-the-use-of-the-cc3351-driver

器件型号:CC3351
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110

工具/软件:

我正在使用 STM32作为主机 MCU 来实现 BP-CC3351电路板的 WLAN 功能。


BP-CC3351板没有输出 SPI 数据的问题。 (已通过环回测试验证 SPI 通信在 STM32主机上正常工作。)

关于 BP-CC3351电路板的正确设置和使用、我想问以下问题:

  1. 尽管基于 STM32的主机能够发送和接收 SPI 数据、但没有从 BP-CC3351电路板接收任何数据。
    在 BP-CC3351上激活 SPI 通信是否需要任何特定的硬件配置或信号?
    (仅 SPI 信号(CLK、MISO、MOSI、CS)、复位、 和 IRQ_WLAN 连接在 STM32和 BP-CC3351之间。)

  2. 是否有简单的测试模式或单个命令可用于验证 BP-CC3351的 SPI 接口是否正常工作?
    如果有任何相关文档、请告知我。

  3. 我已将 BP-CC3351板连接到 LP-XDS110、并使用 SimpleLink Wi-Fi 工具箱成功加载固件。
    除了此过程之外、基于 STM32的主机是否还需要执行 ROM 加载程序过程?
    我不确定验证 WLAN 功能的整体顺序。

  4. 您之前提到了为 STM32发布驱动程序或库的计划。
    这一发展目前是否在进行中、是否有预计的发布时间?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.这些线路足以正常运行。 您也需要电源线、但这很明显。

    2、我知道什么都不知道。 释放使能引脚时、您应该会看到中断线路在稍后变为高电平~30ms 秒、以表示 ROM 引导加载程序完成。 "你怎么知道的? 基本上、这里有一个主机接口 UG、它可以帮助 https://www.ti.com/lit/an/swra779/swra779.pdf?、ts = 1749044119936&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC3301

    3.工具箱通过 SWD 线路加载引导加载程序和固件。 使用主机时、引导加载程序和固件通过 SPI 线路进行编程。 这是唯一的区别。 因此、STM32应该能够与 AM243相同。

    4.我不知道,但我可以尝试找出.

    Shlomi