This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WiFi 速度慢

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1515931/wl1837mod-wifi-speed-is-slow

部件号:WL1837MOD

工具/软件:

我正在使用 wl1837mod 对我们的一款产品进行 WiFi 吞吐量测试、在5G 中、它显示大约60Mbps;在2.4G 下、它显示大约10Mbps、对我来说似乎都很慢。 不确定 wlan.conf 是否正确、您可以帮助检查吗?

对于5GHz、它是:

Interface=wlan0
SSID=18014s4
HW_MODE=A
通道=40
ieee80211d=1
COUNTRY_CODE=US
HT_capab=[HT40-][short-GI-20][short-GI-40]
ieee80211n=1
ieee80211ac=1
WMM_ENABLE=1
macaddr_acl=0
auth_algs=1
IGNORE_BROADCAST_SSID=0
WPA=3
wpa_passpase=temppwd
wpa_key_mgmt=wpa-PSK
WPA_PAIRWISE=TKIP
rn_pairwise=CCMP
logger_syslog=1
logger_syslog_level=2

对于2.4GHz、其值为:

Interface=wlan0
SSID=1850248
HW_MODE=g
通道=11
ieee80211d=1
COUNTRY_CODE=IT
ht_capab=[HT20]
ieee80211n=1
ieee80211ac=1
WMM_ENABLE=1
macaddr_acl=0
auth_algs=1
IGNORE_BROADCAST_SSID=0
WPA=3
wpa_passpase=temppwd
wpa_key_mgmt=wpa-PSK
WPA_PAIRWISE=TKIP
rn_pairwise=CCMP
logger_syslog=1
logger_syslog_level=2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    很抱歉耽误你的时间。 您是否能够解决此问题?