This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:关于功率表编号

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1512246/cc3230sf-about-power-table-number

器件型号:CC3230SF
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好的团队、

我的客户表示 CC3230 目前支持多达三个电源表。  他们想阐明是否仍然是这种情况、或者是否有任何更新来支持最新固件或硬件修订版中的其他功率表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerry、

    已经有了 更新以支持最新固件/硬件修订版本中的其他电源表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:  

     关于功率表的另一个问题:
    功率回退值是否在表中固定、或者是否可以手动调整?

    我想问的原因是、如果我们想要降低通道1和通道11上的 Tx 功率来满足频带边缘要求、是否可以通过功率表调整来实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、John、

    您无法调整固有的功率回退值、这些值是为了确保设备符合我们认证的监管机构的要求。 如果您可能希望使用比我们认证的天线更高的增益天线、那么是的、您可以添加额外的功率限制来支持这种功能。

    为此、您将使用 Uniflash 程序、可以在 此处找到有关如何执行此操作的所有详细信息。