This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:将 WL1837MOD 集成到 AM62B-P1板中。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1520628/wl1837mod-integrating-wl1837mod-in-am62b-p1-board

部件号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1

工具/软件:

您好、

我已订购 WL1837MODGI、希望将其集成到 SK-AM62B-P1板中、但无法实际插入插槽中? 我订购了错误的蓝牙模块吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SK-AM62B-P1板没有为 WL1837MOD 提供空间、无法将其集成到电路板上。 如果您想为电路板添加连接、请查看我们的 M2-CC3351 EVM 、该 EVM 可直接装入 SK-AM62B-P1上的 M.2 Key E 插槽中。  

    此致、

    Josh