This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] M2-CC3351:适用于 AM64x 的 CC33xx Linux 驱动程序

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, M2-CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1519402/m2-cc3351-cc33xx-linux-drivers-for-am64x

器件型号:M2-CC3351
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1WL1837

工具/软件:

尊敬的 Wifi/Linux champs:

 

我们想在这里将 WIFI6连接(CC33xx)添加到现有的 AM64x 设计(运行 Linux)中。

为了在类似的情况下评估 CC33xx 解决方案、我们认为使用现有评估套件 SK-AM62B-P1 (AM62x)+ M2-CC3351 和相应的 Simplelink CC33XX Linux SDK 可能是一个良好的起点:

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACjr-X897enaTGByTlD6Pg__CC33XX-LINUX-MPU__lBDUdCJ__LATEST

https://dev.ti.com/tirex/global?id=CC33XX-LINUX-MPU

 

现在,我们对这种方法有几个问题:

Q1/将 Linux 驱动程序/SW 从 AM62移植到 AM64x 需要做多少工作?

 

似乎 CC33XX 仍不在主线…

Q2/计划在何时将它们集成到主线中?

 

Q3/ Linux 驱动程序/固件的状态是什么? 这些 beta 素食,生产准备好了吗? 这些人的成熟程度如何?

 

谢谢!

 

此致、

Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guillaume:

    jingshi chen 说:
    q1/将 Linux 驱动程序/SW 从 AM62移植到 AM64x 需要做多少工作?

    启用 AM64x 所需的工作极少。 驱动程序和内核补丁并不特定于 MPU 器件、但只需要更改器件树。 器件树与此器件树已经非常相似、只需将"wl1837"更改为"cc33xx"。 请在此处查找此示例: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-sk.dts?h=ti-linux-6.6.y-cicd#n467 

    jingshi chen 说:
    Q2/计划何时将其集成到主线中?

    这仍然是一个 WIP。 我们对此没有确切的时间表、但保持上游进展是业务优先事项。 一旦我们在代码方面取得足够的进展、Linux 无线社区和维护人员就会提供反馈、并最终接受我们的驱动程序。  

    jingshi chen 说:
    Q3/ Linux 驱动程序/固件的状态是什么? 这些 beta 素食,生产准备好了吗? 这些人的成熟度是多少?

    驱动程序和固件可立即投入生产、我们的客户也在生产中使用它们、因此它们变得越来越成熟。 在每个 SDK 版本中、固件和驱动程序都会得到显著改进。