This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:认证状态。

Guru**** 2562750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1517368/cc3301mod-status-of-certification

器件型号:CC3301MOD

工具/软件:

大家好!

CC3301MOD 是否有日本认证?
如果是、支持哪些天线?

最棒的酒店

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    CC3301MOD 具有日本认证。 目前、报告中仅支持增益为1dBi 的 M830520芯片天线。 我们确实计划在未来有一个更广泛的清单。

    是否有您计划使用的特定天线或特定天线类型?

    BR、  

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith:

    感谢您的答复。

    设备上是否印有认证编号?

    例如 WL18MOD。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

     感谢您问这个问题。 否、ID 不会位于模块的屏蔽层上。 您可以在数据表中找到 ID、每当收到器件时、也可以在包装信息中找到 ID。