This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:在 AP 模式下未观察到5GHz 传输

Guru**** 2562210 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1519566/cc3235s-no-5-ghz-transmission-observed-in-ap-mode

器件型号:CC3235S
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI 支持部门、

我将在接入点(AP)模式下使用 CC3235S Wi-Fi MCU 和 SimpleLink SDK。 在我的image.syscfg文件中、我通过以下方式启用了5GHz 支持:

Radio Settings > 5 GHz Radio Settings > Support 5G = Enable

但是、当我使用频谱分析仪分析天线输出时、我不会观察到5GHz 频谱中的任何活动、仅可以看到2.4GHz 活动。

请说明以下几点:

  1. CC3235S 是否支持5GHz 频段的 AP 模式运行?

  2. 如果是、除了在 SysConfig 中启用"Support 5G"之外、是否需要其他配置步骤?

  3. 是否可以明确为 AP 模式选择5 GHz 信道?

感谢您的帮助。

此致、
Mason Dill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    您为 AP 模式设置了什么信道? 如果您选择了2.4GHz 信道、AP 模式将在2.4GHz 信道下工作。

    如何在内部设置扫描策略和扫描掩码?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我目前已将 AP 信道设置为信道1。 我知道这是2.4GHz 信道、但我只看到1-14信道的可用选项。 是否可以使用其他设置来打开5GHz 信道?

    我不确定我的扫描策略。 您能告诉我在哪里可以找到这些设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    很抱歉、我不使用 SysConfig。 您可以直接使用 SL_API 调用来设置设置。 您可以在SWRU455处找到的 SL_API 调用的说明(例如 sl_WlanSet (SL_WLAN_CFG_AP_ID、SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL、...)。 根据 SL_API 调用的类型、它可能需要 NWP 复位。

    1月