This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC3235SF:具有 CCMP 的 WPA2、仅在 AP 模式下

Guru**** 2470390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1506034/cc3235sf-cc3235sf-wpa2-with-ccmp-only-in-ap-mode

器件型号:CC3235SF

工具/软件:

大家好:

参考 CC3220SF:具有 CCMP 的 WPA2仅在 AP 模式下 我想唤醒 CC3235是否在 AP 模式下仅启用 CCMP (无 TKIP)?

有人知道这个吗?

此致、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、答案仍然有效、CC32xx 器件不仅支持 AP 模式下的 CCMP。

    它被设置为混合模式、其中 TKIP+WPA 用于组密钥。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也希望使用该功能。  当 iPhones 在接入点模式下连接到 cc3220时、Apple 会在 Wi-Fi 设置中显示警告、指出"TKIP 不安全"、这与我们的用户有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这是必需的、但目前不受支持。

    我们可以记录下一个版本的请求、但我没有可以分享的日期。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shlomi、

    非常感谢您的回答。

    此致、
    罗马