This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC33XX-SOFTWARE:所需帮助:SDK v10上 CC33XX-BP 协议栈和 AM243X-LP 存在问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1515243/cc33xx-software-assistance-required-issue-with-cc33xx-bp-stack-and-am243x-lp-on-sdk-v10

器件型号:CC33XX-SOFTWARE
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的社区:

我目前正在使用 CC33XX-BP 协议栈与 AM243X-LP 集成 平台的更多知识。 我之前提出了有关使用上传代码的问题 SDK 版本10

根据入门指南、我最初使用进行了测试 包括 SDK 版本8 ,其中代码成功执行并产生预期的输出,如我之前的文章中所述。 但是、在迁移到时 SDK 版本10 、我遇到了一些问题、并做出了以下更改以解决这些问题:

  1. UDMA 错误:
    我遇到与 UDMA 相关的错误。 为了解决这个udma 2/2问题、我添加了、它解决了这个问题。

  2. 缺少appimage_x509_cert_gen.py文件:
    在编译过程中未找到此文件。 我通过makefile_ccs_bootimage_gen将中的路径更新到脚本的正确位置来解决该问题。

    较旧的路径: $(MCU_PLUS_SDK_PATH)/tools/boot/signing/appimage_x509_cert_gen.py 。                                                                                              修改的路径:  $(MCU_PLUS_SDK_PATH)/source/security/security_common/tools/boot/signing/appimage_x509_cert_gen.py
  3. 代码上载和执行问题:
    成功构建和上传代码后、执行会卡住wlan_start命令、特别是在期间 RAM BTL 下载

  4. SBL 映像替换:
    为了解决这个问题、我将cc33xx_r5package/tools/secure_programming目录中的以下文件替换为 SDK v10中的相应版本:

    • sbl_ospi.release.hs_fs.tiimage

    • sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage

    进行这些替换后、、 DMSC 固件版本可正确打印 ,但 未发生 CPU 初始化

我们目前在 开发的关键阶段 迫切需要有关如何正确使用该接口的指导 SDK 版本10 。 我之前在这个论坛上发布过,但没有收到任何回复。 非常感谢社区或 TI 团队提供的任何支持或见解。

提前感谢您的帮助。

此致、