This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:关于 SDIO 接口工作原理

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1513922/cc3351-about-the-sdio-interface-theory-of-operation

器件型号:CC3351

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 Sona TI351开发套件。 我正在尝试将 MCU 封装 R5移植到 STM32。

首先, STM32移植示例是否承诺在 GitHub 上发布的其他线程上? 我找不到它。

我想进一步了解 CC3351芯片的工作原理,以便能够将驱动程序移植到 STM32。  TI 是否拥有描述此类内容的文档(包括一般工作原理、命令集、寄存器映射等) ?

 SDIO 具有一个大型命令集、CC3351芯片使用/实现哪些命令集? 什么是参数及其值?

我知道可以在 sdio_adapt.h 进行 SDIO 接口移植、但 SDIO 的移植指南中没有任何指示(仅限 SPI)。

我应该在 sdioAdapt_read (uint32_t address、uint8_t * data、uint32_t length)和 sdioAdapt_write (……)中写入什么? ? 我应该使用 STM32 HAL API 在 SDIO 总线上编写什么命令?

提前感谢。

马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime:

    不幸的是,还没有。 上线后、我们将在 TI.com 上发布链接。

    您将能够在该工程 https://github.com/TexasInstruments-Sandbox/中找到它

    您可以使用 Linux 驱动程序作为参考。 我们仍然没有为 RTOS 系统实现 SDIO、但 Linux 驱动程序中默认包含该功能。

    您可以使用 Linux 驱动程序作为参考。  https://www.ti.com/tool/download/CC33XX-LINUX-MPU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AB 您好:

    感谢您的答复。

    你碰巧有我在我的原始帖子中描述的文档吗?

    还是 CC33xx Linux 驱动程序源代码?

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他为您提供了指向 Linux 软件包的链接。 其中包含用于 SDIO 接口的 cc33xx Linux wifi 客户端驱动程序。

    但请注意、 如果您不熟悉 Linux 无线客户端驱动程序、Linux SDIO 驱动程序、平台提供的 SDIO 架构、cc33xx 架构本身等、那么将此过程移植到 RTOS 是一个大规模的练习  

    如果这最终来自 TI、我建议等待它。