This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351MOD:CC3351MOD

Guru**** 2568145 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1512951/cc3351mod-cc3351mod

部件号:CC3351MOD

工具/软件:

大家好、我正在考虑将 CC3351MOD 集成到我的产品中。

产品为固定式 UHF RFID 读写器、因此与 CC3351MOD 共用一个 UHF RFID 模块。

我看到 CC3351MOD 型式认证仍在进行中。

您是否有将属于 FCC/ISED/MIC 类型评估的天线列表?

TI 是否会授权客户在其他公司下使用此模块(更改 FCC/ISED 的 ID)、以便我们可以为该模块创建 C2PC、因为主机产品中会有其他并置模块?

请提供您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rauno:

    CC3351MOD 认证仍在进行中、因此我们目前没有经批准的天线列表、但在将该产品投入生产时将具有该天线列表

    是的、我们将授权 客户在其他公司下使用此模块(FCC/ISED 的 ID 更改)、以便我们可以为该模块制作 C2PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josh、感谢您的回答和信息。 我还注意到认证正在进行中、因为我在 FCC/ISED 网站上找不到模块。 正如您所说的天线列表尚未完成、是否有可能知道列表中将包含哪种类型的天线、以便我们可以为我们的产品选择类似类型的天线? 如果我们有类似的天线、这将有助于我们的 C2PC 工艺。

    此致

    Rauno