This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301共存和放大器;射频前端支持

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1513252/cc3301-cc3301-coexistence-rf-front-end-support

器件型号:CC3301

工具/软件:

尊敬的专家:  

我有两个问题。  

1.共存:在 WiFi 发送时蓝牙 RX 是否处于活动状态?

2. CC3301是否支持外部前端模块/LNA?

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    1.蓝牙或 WiFi 可以同时激活,而不是同时激活。 由于只有一个收发器、因此只能使用一种技术。 您专门提到蓝牙 RX 是否有某种原因?

    2. CC3301不支持外部前端模块/LNA。 原因是该芯片专为低成本应用而设计、再加上这会增加成本和开发时间。

    谢谢您、

    Gregory Chekler