This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MOD

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1513358/wl1837mod-wl1837mod

部件号:WL1837MOD

工具/软件:

我们会在嵌入式设备中将 WL1837MOD 用于 Wi-Fi 和蓝牙。 我们希望从此处 https://www.ti.com/tool/WL18XX-BT-SP 将我们的蓝牙更新为最新的服务包版本。 SP 版本为 wl18xx_bt_sp_v4.8。

根据我们的蓝牙服务包更新过程、我们应该 使用 HCITester 打开 TIInit_11.8.32.bts 文件、并在 BTS 文件末尾注释掉以下代码行以禁用睡眠模式。  

下面是一个示例:

#----- 睡眠模式配置----------------------------------------------------------------------------

#睡眠模式配置-默认为 HCILL 睡眠协议

# Send_HCI_VS_FD0C Sleep_Mode_Configurations、0x00、0x01、0x00、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0x0064

# Command_Complete_ Sleep_Mode_Configurations_Event 5000、0x00、0xfd0c、0x00

当我尝试 使用 HCITester 打开 TIInit_11.8.32.bts 文件时、会出现以下错误:

我使用的 HCITester 版本是3.0.0.37。   HCITester 是否支持打开 wl18xx_bt_sp_v4.8版本的 BTS 文件?  

此外、当我 以十六进制编辑器打开 TIInit_11.8.32.bts 时、在 BTS 文件末尾没有看到上述 HCI 睡眠命令。   SP 4.8 BTS 文件中是否默认启用 HCILL 睡眠协议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了解决方案。  需要按照 HCITester 工具用户指南的第3节所述加载固件 XML 命令文件。