This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:STA 模式下的 AP 扫描

Guru**** 2574525 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1506002/cc3135mod-ap-scan-in-sta-mode

器件型号:CC3135MOD

工具/软件:

您好的团队、

我的客户询问在 STA 模式下进行 AP 扫描期间、CC3135MOD 是发出无线电波(有源)还是仅在无源操作中接收无线电波?

我认为 WLAN 终端和 AP 之间有两种模式的无线 LAN 连接过程、但问题是扫描 AP 时是1还是2。
1.被动扫描
接收从 AP 广播的信标帧以验证 ESSID 并进入身份验证阶段。
2.活动扫描
如果 WLAN 设备在一段时间内没有从 AP 接收信标、它会发送要在探测请求中连接到的 ESSID 的信息、并接收来自 AP 的响应、然后进入 Authenticaion 阶段。

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:

    我很抱歉给我稍后的回复。
    简而言之、通过向附近的 AP 发送探测请求(通过 STA)并接收(来自 AP)探测响应、可进行主动扫描。
     进行被动扫描 的方法不是发送任何探测请求、而是侦听附近 AP 的信标。

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Omri