This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:是否有任何文档可用于获得 CC3301认证?

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1510940/cc3301-are-there-any-documents-available-to-obtain-cc3301-certification

器件型号:CC3301

工具/软件:

大家好!

是否有任何文档可用于获得 CC3301认证?

我可以找到一个 GUI。
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    能否进一步解释一下您正在寻找的具体内容? 对于 CC3301 IC、完成认证所需的只是无线电工具 GUI (已在上面链接)和下载 SDK 时 SDK 中提供的.conf 文件。 您应该能够按照 SDK 中还包含的文档将这两个工具提供给您的测试机构以完成认证。

    如果您正在寻找 CC3301MOD 的测试报告、这些报告尚不可用、因为我们仍在完成此测试的过程中!  

    此致、

    Josh