This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MOD:WL18xxMOD 认证 Laird MAF95310天线

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1501808/wl1837mod-wl1837mod-wl18xxmod-certification-laird-maf95310-antenna

部件号:WL1837MOD

工具/软件:

我们已经成功地使用 Laird  MAF95310 天线获得了 FCC 和 RED 证书

我们还致力于在日本认证我们的产品。 我被告知要做到这一点、天线需要成为 MIC 授权的一部分。

查看上一篇有关此主题的文章:此天线是否已经是该补助金的一部分? 或者、在添加新产品时需要采取哪些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick! 该天线目前不在今天的赠款之外。 您能否发送电子邮件至 connectivity-wifi-cert@list.ti.com 、以便我可以更密切地跟进您的申请、并协助您完成添加此内容的过程!

    谢谢、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    非常感谢您的答复。 我已向上述地址发送了一封电子邮件。

    期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您能否确认您已发送电子邮件至: connectivity-wifi-cert@list.ti.com ?

    我没有收到您发送的电子邮件!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我已于17-04-25、29-04-25及刚于30-04-25向该特定地址发送电子邮件、要求有关天线的协助。 你是不是也在逗我?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    已收到! 我们会在那里与您联系。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:  

    我还没有收到你的答复。 有没有关于天线认证的消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是通过电子邮件回复!

    - Josh