This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX:wlogger_dissector.lua 不应安装在/usr/lib/x86_64-linux-gnu/wireshark/plugins 上

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1509641/simplelink-wifi-toolbox-wlogger_dissector-lua-should-not-be-installed-to-usr-lib-x86_64-linux-gnu-wireshark-plugins

部件号:SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

工具/软件:

在 Linux (Ubuntu 24.04)上,有一个被强制进行污染 /usr/lib,这不是用户手动修改的。

相反、$HOME/.local/lib/wireshark/plugins 也应该支持该目录、并且说明对话框会相应地进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯拉、

    感谢您的评分 我将从内部获取您的反馈、看看我们如何更好地支持这一点。