This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:UNIFLASH 问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1504002/cc3230sf-uniflash-issue

器件型号:CC3230SF
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

当我们 使用 CCS 刷写新产品时、电路板会在调试模式下正常工作。

当我们 使用 CCS 刷写后使用 UNIFLASH 刷写产品时、它可以正常工作、没有任何问题。

但当我们第一次使用 Uniflash 刷写新电路板时、它不会响应。  

使用 CCS 12.8.1和 uniflash 9.1.0。 请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Shlomi Itzhak

    请您帮助解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CCS 嵌入了 Uniflash 的映像创建工具、因此它应该与离线 Uniflash 一起工作。

    我需要有关如何使用离线 Uniflash 来刷写器件的更多详细信息。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi Itzhak

    首先、非常感谢您的答复。 我使用了多种方法来刷写 Uniflash。 有两种已知的方法。

    1)使用 CCS 创建的.sli 文件进行闪存

    2)从工程和 SDK 的 BIN 文件创建.sli。

    都不起作用! 方法1很简单、所以我认为我不需要向您展示这一点。 以下是方法2的工作流程)。  

    对于方法1)、我只需使用随附文档中的步骤1至2和12。 请查看方法中缺少的内容。 我似乎没有遗漏任何东西,但我的电路板仍然不工作。  在调试模式下使用 CCS 进行刷写时、您不能说我的电路板有故障、因为电路板工作正常。 使用 CCS 后、电路板在也使用 UNIFLASH 进行刷写时工作。 当我使用 UNIFLASH 刷写全新电路板时、缺少一些内容。 这是什么?  

    e2e.ti.com/.../Flashing-Program-Using-Uniflash-v5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi Itzhak

    下面的问题也部分适用于这一点。 我们还将在此代码中同时刷写一个硬编码 LTE CA 证书。  我不知道是否需要像您提到的那样在用户文件中添加此 LTE 调制解调器 CA 证书!  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1500847/cc3230sf-assistance-required-for-uploading-mqtt-certificate-via-uniflash/5784895#5784895

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能与 SOP 模式相关。

    据我所知、010的 SOP (只有 SOP1打开)同时适用于刷写和运行时。

    如果您释放 SOP1、意味着 SOP 为000、则它会进入 JTAG 模式、以便 CCS 能够刷写。

    您可以退出 SOP1并检查 Uniflash 是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi Itzhak

    我记得没错、如果我们更不用说 用于刷写和运行时的 SOP1、它只适用于开发模式。 否则、当 SOP 为000时、我们根本无法刷写任何内容、因为它未处于 JTAG 模式。 所以,如果情况是这样的

    -产品需要使用 MQTT

    -以前在 CCS 中处于开发模式的所有产品都能在 MQTT 终端中看到结果,但对于新产品,在 UNIFLASH 中不会直接闪烁

    -到目前为止,使用 UNIFLASH 刷写时没有错误显示

    -所需设置为生产模式

    此致、

    Aiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试过、但在放置 SOP1跳线的情况下无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SOP1由我使用、用于通过 CCS 进行调试和通过 Uniflash 进行刷写。

    您是否说 Uniflash 在 SOP1打开且映像处于开发模式时能够刷写、但在生产模式下没有刷写? Uniflash 从零开始、因此如果将映像设置为生产或开发、则没有意义上的区别。

    使用不起作用的 Uniflash 时、该过程是否正常工作? 即、像在工作案例中一样快速闪烁需要时间、并且不会提供任何错误?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UNIFLASH 能够在开发和生产模式中闪存。 UNIFLASH 刷写一直非常成功。 当我们使用 UNIFLASH 进行刷写时、我们的 LTE 调制解调器无法连接到 MQTT。 我们认为这是由于上传证书时出现问题所致。 如果您知道有关如何有效上传 LTE 调制解调器 CA 证书的任何信息、请告知我们。 我们使用的是 SIM7672G。  

    我们的产品 LTE 调制解调器只能在我们使用 CCS 进入调试模式后连接到 MQTT。 在 UNIFLASH 中、我们将无法进入调试模式、这就是我们认为 MQTT 连接不成功的原因。 我相信在调试模式下、代码逐个缓慢执行、我认为也许这就是它在调试模式下成功的原因。  

    我们测试了证书上传、它在调试模式下始终是成功的。 但是、当我们使用 CCS (编译器)或 UNIFLASH 在生产模式下进行刷写和测试时、全新/新电路板永远不会连接到 MQTT。 如果我们调试电路板、它会变得很好、永远不会坏、因为一旦 CA 证书存储在 MCU 存储器中、LTE 调制解调器就会始终在那里下载证书。 所以,如果我们调试一个坏/新/新鲜的板,它会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是我无法理解的关于证书的原始问题。

    此证书驻留在哪里? 它是在 simplelink 的文件系统上、还是在其他地方?

    我询问的是、因为您在另一个线程中描述了此证书仅在 CCS 调试期间闪烁。

    没有理由说它不应该通过 Uniflash 工作、因此很明显、您可以在 CCS 上执行与 Uniflash 不同的操作。

    我需要获得更多详细信息才能在此处提供帮助。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shlomi Itzhak

    此证书驻留在哪里? 它是在 simplelink 的文件系统上、还是在其他地方?

    答案:CA 证书与代码一起刻录到 CC3230SF 的闪存中。 CA 证书已硬编码到代码中。 硬编码、这意味着我们打开 CA 证书、复制其内容、然后将其粘贴到代码中。  

    我询问的是、因为您在另一个线程中描述了此证书仅在 CCS 调试期间闪烁。

    答:这是我们所预测的。 只有在调试每个电路板后、MQTT 连接才会成功、这告诉我们在调试电路板时已正确刷写 CA 证书。  

    我们现在真的困难重重、非常感谢您的帮助。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1500847/cc3230sf-assistance-required-for-uploading-mqtt-certificate-via-uniflash/5787745#5787745

    我将在这里回答上面主题的问题、因为这两个问题都是相关的。 我们可以关闭上述主题。

    此 Simcom LTE 调制解调器如何工作?

    答:从 CA 认证的角度来看、MCU 会发出一条命令、将 CA 证书从 MCU 闪存下载到 LTE 调制解调器中。 下载完成后、它将能够使用 CA 证书连接到 MQTT  

    它是否从同一文件系统读取?

    答案:所有代码和 CA 证书都将烧录到闪存中。 我们知道 LTE 调制解调器将下载 CA 证书的命令 我们只是发出该命令。 它应该从 MCU 闪存中获取 CA 证书。  

    我需要有关架构的更多信息才能解答。

    如果您需要原理图或软件架构、可以向我发送 PM 或电子邮件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、如果我理解正确、证书是代码本身的一部分、不会驻留在文件系统中。 也许这是我的困惑。

    我假设这个  SIM7672G 调制解调器有自己的网络堆栈,你通过 UART 操作它? AT 命令?

    如果我的假设正确、CC32xx 上的 M4应用处理器只是作为主处理器来控制蜂窝调制解调器、而不使用其内部网络处理器或 Wi-Fi 功能。 是这样吗?

    如果一切都正确、并且能够在调试而不是运行时进行连接、则可以在连接之前打印证书的内容、以确保它可以正常刷写。

    不确定您还能做什么。 我们通常使用空气嗅探器来查看在空气中发生了什么,但对于蜂窝,我不熟悉空气嗅探器。

    让我知道您的想法。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shlomi Itzhak

    因此、如果我理解正确、证书是代码本身的一部分、不会驻留在文件系统中。 也许这是我的困惑。

    答:正确。 它是代码的一部分、不驻留在文件系统中。  

    我假设这个  SIM7672G 调制解调器有自己的网络堆栈,你通过 UART 操作它? AT 命令?

    答:对两个问题都是正确的。  

    如果我的假设正确、CC32xx 上的 M4应用处理器就会充当主处理器来控制蜂窝调制解调器、而不使用其内部网络处理器或 Wi-Fi 功能。 是这样吗?

    答:正确。

    如果一切都正确、并且能够在调试而不是运行时进行连接、则可以在连接之前打印证书的内容、以确保它可以正常刷写。

    答:没有从 LTE 调制解调器打印 CA 证书内容的命令。  

    您能解释一下空气嗅探器吗?

    使用 uniflash 刷写后、我们当前可以看到 UART_print (在命令响应下)、并且我们发现证书下载命令没有收到 OK 消息、这是导致此问题的根本原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不确定可以采取哪些措施来调试它、因为发送到 SIM 模块的 AT 命令似乎不成功。

    也许探测 UART 线路以查看线路上发生了什么(我假设 AT 命令通过 UART)?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    你是对的。  我们正在查看 UART Print 或通过 UART 的命令响应。 经过调试的电路板的行为与之前从未调试过的电路板不同。 我们正在尝试通过查看 UART 打印来解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 使用逻辑分析仪本身打印以及 UART 线路。