This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:CC3220SF 评估板上无 UART 输出

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1509282/cc3230sf-no-uart-output-on-cc3220sf-eval-board

器件型号:CC3230SF
《Thread 中讨论的其他零部件:CC3220SF》

工具/软件:

大家好!

我正在使用 CC3220SF 评估板、但遇到串行控制台输出问题。 以下是我的设置:

  • 绿色框 :与调试器的 JTAG 连接

  • 红色框 :SOP‑跳线配置(启用 UART 控制台)

  • 蓝色框 :RX/TX 引脚从 CC3220SF 路由到外部电路板

  • 黄色框 :提供 USB 电源的跳线

我已成功将 SimpleLink SDK 中的"功率测量"示例加载到 MCU 中。 当我打开 PuTTY (115200 波特、8 N 1、无流控制)时、即使应用程序仍在运行、我也看不到控制台横幅和调试消息(我可以通过调试器确认)。  

我到目前为止检查过的内容

  • 已验证是否为 UART 控制台设置了 SOP 跳线(并重新刷写以确保正确)

  • 测量的 USB 电源轨电压为3.3V —在负载条件下保持稳定

  • 确认了 CC3220SF 和外部电路板之间的 RX/TX 接线连续性

  • 已尝试使用不同的 USB 电缆和 PC USB 端口

  • 确保 PuTTY 设置(波特、奇偶校验、数据位)与 SDK 示例完全匹配

我们有七个 CC3220SF 评估板、但尽管所有装置上使用完全相同的设置、但只有其中一个会产生控制台输出。

 强烈建议您如何获取控制台输出!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确定正确连接了 TX 和 RX 引脚?

    您能确保也共享 GND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 TX 和 RX 问题。  

    谢谢