This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] M2-CC3351:远程信息处理模块

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1507791/m2-cc3351-telematics-module

器件型号:M2-CC3351
Thread 中讨论的其他器件:CC3351MOD

工具/软件:

我想要 Wi-Fi、蓝牙、GNSS、4G-LTE (e-SIM)。 告诉我可以在两轮车汽车的远程信息处理中实现的解决方案。 您是否拥有任何开发套件或开发板。 请说明应该做些什么。 如果并非所有器件都包含在一个 SoC 或模块中、请告知其细分结果。 如果我必须将不同的模块集成在一起以作为整个远程信息处理单元工作、我应该如何处理该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    我们没有提供 GNSS 和4G LTE 的模块。  

    您是否在寻找适用于 RTOS 类型应用的 MCU 类型器件或可使处理器运行 Linux 等操作系统的 MPU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找可以集成 GNSS、4G-LTE (e-SIM)、Wi-Fi、蓝牙的模块。 要么配备所有模块、但我可以通过硬件设计集成这些模块、使其能够用作我提到的所需远程信息处理应用。 我想发送数据从感知到它到云或其他通信到其他人通过4G-LTE 等. 但我不知道解决问题的确切方法。 您能给我一个解决问题的想法吗? 或者您可以获得任何可能有所帮助的参考设计。 请说明解决方案的所有可能性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的问题、我想让 MPU 与 Linux 搭配使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    出于 WiFi 和 BLE 方面的考虑、我们可以提供 CC3351MOD。 它是一个通过 SDIO 和 UART 与 Linux MPU 进行通信的器件。  

    https://www.ti.com/product/CC3351MOD

    您也可以在此处找到硬件集成指南:

    https://www.ti.com/lit/pdf/swru612 

    我们无法支持 GNSS 和4G-LTE 蜂窝连接。