This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:Error:slbootloader.slbootloader:-- Get storage list (获取存储列表时出错)

Guru**** 2345790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, UNIFLASH, CC3235SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1508848/cc3235modsf-error-slbootloader-slbootloader-----error-during-get-storage-list

器件型号:CC3235MODSF
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3235SF

工具/软件:

您好:

我已经为 CC3235MODSF 设计了定制测试板。 但我无法对其进行编程。 以下是备注:

1)这是我的定制板的视图。 很简单、我拆除了一些电阻器以使模块完全独立:

imagizer.imageshack.com/.../sLQca4.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/4945/p9Dina.jpg

2)在将固件加载到设备之前,我想连接它。 但总是失败的。

在 Uniflash GUI 上:

a."启动"不起作用。 因此、在下面、我选择了 CC3235SF Launchpad。

B.我创建了一个新项目。 给它一个名字。 选择了"Development mode"并点击"Create project"按钮。

c.我直接按下"Connect"按钮。 而不选择图像。 (我从示例中选择了空项目、但它也不起作用。)。

d. Uniflash GUI 显示了以下消息:

操作失败:错误:SLImageCreator.exe:BootLoader 错误、读取数据超时

在控制台上:

我尝试从控制台访问它、我想查看日志。 它们是:

C:\ti\uniflash_8.8.1.1\simplelink\imagecreator\bin>SLImageCreator 器件信息
INFO:slbootloader.slbootloader:正在连接到设备
INFO:slbootloader.slbootloader:关机
INFO:slbootloader.slbootloader:设置中断信号
INFO:slbootloader.slbootloader:开机
INFO:slbootloader.slbootloader:清除中断信号
INFO:slbootloader.slbootloader:连接成功
错误:slbootloader.slbootloader:--获取存储列表时出错
回溯(最近一次呼叫):
文件"SLImageCreator .py"的第5740行
文件"SLImageCreator .py"第5735行、位于 main 中
命令行中的"SLImageCreator .py"文件704行
command_device_info 中的"SLImageCreator .py"第5269行
CONNECT_DEVICE 中的文件"SLImageCreator .py"、第1784行
文件"slbootloader\slbootloader.py"、第450行、位于 connect_with_reset 中
文件"slbootloader\slbootloader.py"、第320行、位于_expect_ack
文件"slbootloader\slbootloader.py"(第352行)、位于_read_data 中
slbootloader.slbootloader.BootloaderError:
错误:SLImageCreator:BootLoader 错误、读取数据超时
[8336]由于未处理的异常、未能执行脚本'SLImageCreator '!

它连接,但我不能得到更多.  

我知道存在一些相关问题、但没有一个问题有明确的解决方案。

您能帮助解决 CC3235MODSF 的这个问题吗?

此致、

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    似乎是硬件问题。

    根据图片、我不确定硬件连接是否正确。

    我环顾一下硬件团队的同事。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我有3个测试板和1个具有完全不同设计的电路板。 我无法全部连接。 这些设计有4层 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unur:

    首先、我建议您查看 器件数据表中的所有 CC3235MODSF PCB 布局指南(第9.3节)
    此准则非常重要、必须遵守、否则您会遇到内在性能下降和问题。

    其次、我还建议您提交设计审查申请(当然由我们来完成)、以便为您的设计提供支持。 为此、只需访问此 链接、并且请确保提供您的原理图和布局文件以供我们审查。

    此致、
    Omri