This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:如果 SOP1为高电平、则 RSSI 为低电平。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1505596/cc3235modasf-rssi-has-low-level-if-sop1-is-high

器件型号:CC3235MODASF

工具/软件:

你好。

我开发了我们的产品 CC3235MODASF。

SOP 由主机 MCU 控制。

SOP 设置在复位取反处为以下内容。

SOP0 =低电平、SOP1 =高电平、SOP2 =低电平

如果通过这些 SOP 设置执行射频测试、则 RSSI 较低、约15dB。

继续在 SOP1中输入 HIGH 是否会影响 RSSI?

 

此致、

冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好冈崎、

    我不知道 RSSI 与 SOP 之间有任何关系。 SOP 用于将器件置于闪存、应用程序运行、JTAG 等不同的模式  测试时您看到的 RSSI 值是多少? 您能否提供您的测试设置(速率、信道、功率等)?