This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC330 Wi-Fi 通道功率测量错误!

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1506218/cc3301-cc330-wi-fi-channel-power-measurement-error

器件型号:CC3301

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们正在使用 CC3301开发定制网关硬件。我们面临通道功率测量问题。
我们获得的通道功率超出了预期。 请参见下图。

设置电源 通道功率读数
 1Mbps  6Mbps MCS0
       
0dBm 1.89dBm 4.6dBm 5.68dBm
10dBm 12.22dBm 14.35dBm 16.06dBm
20dBm 20.79dBm 24.54dBm 25.23dBm







请帮助我们解决此问题。


谢谢、
Deepak D.





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    在我看来、测量设备 配置不正确、无法包括实际的路径损失。 相反、配置的路径丢失似乎小于实际值

    例如、假设您希望以10 [dBm]进行传输、整个路径损耗为2.5 [dBm]。
    如果在您的测量设备中正确配置了路径损耗、您将看到10 [dBm]值。

    因此、我认为在您的情况下、路径损耗(IC 引脚和测量器件引脚之间的损耗)测量不正确。
    我建议您(使用网络分析器)进行测量、然后查看您是否正确测量。
    对于未来的设计、我可能会建议设计一个测试板、它的 PCB 与您的测试板相同、但没有收发器和天线(您可以放置 SMA 连接器)、您可以在连接器之间插入 nA 并测量工作频率下的损耗。 这样您就可以确切知道设计的路径损耗。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。
    Omri