This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WiFi 认证- WL1807MODGIMOCR

Guru**** 2579815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1518391/wl1807mod-wifi-certification---wl1807modgimocr

器件型号:WL1807MOD

工具/软件:

主题: WL1807MODGIMOCR 模块的 Wi-Fi 认证详细信息

您好、

我们正在为产品寻求 Wi-Fi 认证。

请您帮助澄清有关的以下内容 WL1807MODGIMOCR 芯片:

A. WL1807MODGIMOCR 模块是否经过 Wi-Fi 认证?
如果是、请您分享一下 Wi-Fi 认证 ID
此外、该认证是否涵盖:

  • 安全: WPA2和 WPA3

  • 频段: 2.4GHz 和5GHz

b. 由于我们计划继续进行 Wi-Fi 认证、请告知我们哪一项 QuickTrack 版本 建议或要求。

期待您的答复。

此致、
Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    [报价 userid="310519" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1518391/wl1807mod-wifi-certification---wl1807modgimocr ]您可以分享 Wi-Fi 认证 ID ?

    让我回到您的身边。

    Unknown 说:
    请告知我们具体情况 QuickTrack 版本 是本模块的建议或必需项。

    我们没有已针对 WL18xx 上的 QuickTrack 进行测试的经验证版本。 对于快速跟踪、通常由客户使用 WL18xx 测试 QuickTrack、因为它通常取决于内核版本和 WL18xx FW 版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    我得到了关于这个主题的更多信息。 因此您实际上需要使用 FlexTrack 而不是 QuickTrack。 这是因为我们没有针对 WL18xx 器件进行预认证的 WiFi 认证。 但是、我们确实为 CC33xx 提供了该功能、因此您可以在这些器件上使用 QuickTrack。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeen:

    希望您做得好。

    a.您能与我们分享 Wi-Fi 认证 ID 吗? 另外、如果是 WL1807MODGIMOCR 不是预先认证、这是否意味着我们没有它的认证 ID?

    b.此外、请您向我们提供所需的 Sigma 代理代码和相应的 Wi-Fi 测试套件 WL1807MODGIMOCR

    感谢您的支持。

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    a. 您能给我们分享 Wi-Fi 认证 ID 吗? 另外、如果是 WL1807MODGIMOCR 不是预先认证的、这是否意味着我们没有它的认证 ID?

    我们没有任何适用于 WL18xx 器件的 WFA 认证 ID。 由于它未经过预先认证、因此您需要完成整个 FlexTrack 流程。  

    [报价 userid="310519" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1518391/wl1807mod-wifi-certification---wl1807modgimocr/5845019 #5845019"]。 此外、请向我们提供所需的 Sigma 代理代码和相应的 Wi-Fi 测试套件 WL1807MODGIMOCR ?

    您将需要查看 FlexTrack 流程。 我不确定 Sigma 业务代表代码的含义。  

    您的最终产品是否需要 WFA 认证? 根据您的需求、只要最终产品通过无线电监管认证、就仍然可以销售产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeh Khan:
     答:我们有两个产品版本: S30 S40 、两者都使用同一个 Wi-Fi 芯片。 S30产品于2018年获得 Wi-Fi 认证、并已有认证 ID (CID)。
    请您确认是否可以使用 S30中的相同 CID 继续 QuickTrack 认证 是否为 S40产品?
    Wi-Fi 认证实验室提到、如果 CID 可用、我们可以继续为新产品选择 QuickTrack。

    b.另外、请您分享一下 与 FlexTrack 相关的文档或指南 应遵循的不同架构 WL1807MODGIMOCR 模块?

    期待您的指导。

    此致、

    Viswa



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeh Khan:
     如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeh Khan:
     如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    很抱歉耽误你的时间。  

    您能否确认我们是否可以使用 S30中的相同 CID 继续 QuickTrack 认证 对于 S40产品?

    我不相信您可以重新使用旧的快速跟踪认证。 这是因为较新的认证现在要求较新的特性、如 WPA3。 我建议与您的认证合作伙伴合作、确定测试是否相同。 但是、我觉得它们已经过时了。

    另外、请您分享一下 与 FlexTrack 相关的文档或指南 应遵循的不同架构 WL1807MODGIMOCR 模块?

    很遗憾、我们没有任何 FlexTrack 文档。