This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:EAP TLS 1.2 支持选项

Guru**** 2585085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1529352/cc3235modsf-eap-tls-1-2-support-options

器件型号:CC3235MODSF

工具/软件:

之前有与此问题相关的问题、但我想查看最新的推荐解决方案、以通过 Simplelink WiFi 模块支持 EAP TLS 1.2。  我们已经在生产中使用 CC3235、有些客户要求 TLS 1.2 用于 WPA2/3-EAP RADIUS 服务器身份验证。 是否有办法让它与 CC3235 配合使用? 如果我们需要更换模块、是否有推荐的更换模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    CC32xx 器件不支持用于 EAP 安全性的 TLS 1.2。  CC32xx 器件处于 LTS 状态、这意味着:没有新 SDK、没有新特性、除非存在关键安全问题、否则不会修复错误。  您不能期望在这些器件上从 TI 为 EAP 实现 TLS 1.2。  TI 声明、此功能不可能实现硬件限制(存储器要求和补丁入口点数量)。  我在这个主题上做了一些研究、但我仍然认为、TI 可能不考虑这些因素。  在这个主题上、我已经与 TI 进行了很多讨论、但没有取得任何成功。

    也许您可以查看新的 CC355xE。 但这些器件与 CC32xx 完全不同的平台、需要从头开始。

    1 月