This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:CC3200-LAUNCHXL

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1528670/cc3200-launchxl-cc3200-launchxl

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200

工具/软件:

我似乎 在不停地下载不同的 uniflash_9.1.0 版本、无法连接到 CC3200。
  • SOP0:开启(已安装跳线)
  • SOP1:关闭(跳线已移除)
  • SOP2:开(已安装跳线)
在当前的 uni flash 版本上不受支持
此外、当我 在 TI 观看视频时、似乎只需使用该应用程序就可以连接到我的简单链接、但 Wi-Fi 设置中没有显示此链接、
我还在 Mac 和 PC 上试用了它、  
如果有人看到这一点之前是很可能的,那么让我知道谢谢
Jonathon