This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:静态供应商令牌 Uniflash

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1525468/cc3235modas-static-vendor-token-uniflash

器件型号:CC3235MODAS
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我在 Uniflash 中添加了一个文件、点击了选项“Secur",“,"Static"、"Static"和“和"Vendor“"Vendor Token"“ Token",“,我、我定义了文件令牌、然后创建了捆绑包.tar 来更新 wifi 模块。  然后、当我尝试使用我在 Uniflash 的文件令牌中定义的令牌删除文件时、会抛出错误–10365 SL_ERROR_FS_INVALID_TOKENT_SECURITY_ALERT。

您能告诉我我我在 Uniflash 中定义的文件令牌为何无法正常工作吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能详细说明您所采取的程序吗?

    您是从 Uniflash 创建它、然后尝试从代码中删除了吗?

    我在当地试用了它,它对我很有用。

    我从 Uniflash 创建、使用了 1234 的令牌、然后从如下代码中删除:

    retVal = sl_FsDel ((unsigned char *)“readme.md",“,1234、1234);

    您可能正在“"中“中使用令牌?

    此致、

    Shlomi