This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301 在降至 0 时出现 Iperf 测试问题

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1531539/cc3301-iperf-test-issue-with-the-cc3301--throught-put-down-to-0

器件型号:CC3301

工具/软件:

嗨、TI 团队、

我的电路板上有 CC3301、用于与通过 SDIO 接口连接的 Linux 主机 MCU 进行 WiFi 通信。

我开始在环路中运行一些 Iperf 测试、发现 A 存在一些问题(可能在几小时或几分钟后)、即带宽变为 0Mbps。

我们看不到从网络断开或类似的东西,只是 throuput 变成了 0 为某种理由

测试设置  

  • 我们杀死了可能干扰测试的所有 AP  
  • CC3301 处于工作站模式并连接到外部路由器  
  • 在 CC3301 侧使用 Iperf 服务器 (RX)  
  • 路由器端的 Iperf (TX)

我看到我们可以在 /sys/module/cc33xx/parameters/debug_level 内打印一些日志,我尝试了一些,但没有看到任何东西。

您建议如何进行调查?

您能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eytan:

    我会在电子邮件主题中为您解答。

    此致、

    Jonathan