This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:内部 PU 电阻值和数字晶体管

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1525612/cc2538-internal-pu-resistor-value-and-digital-transistor

器件型号:CC2538

工具/软件:

您好的团队、

①Can 您告诉我内部 PU 电阻值的最大值/最小值吗? 数据表中有说明典型值为 20k Ω、但没有说明最大值/最小值、因此我们联系了。

②During μ s 复位、部分压力值将应用于 CC2538 的 GPIO、如下所述。 有什么问题吗?

CC2538 GIPO 包含驱动多个数字晶体管 (NPN) 的电路。
许多 CC2538 GPIO 在复位期间是内部 PU。 (CC2538 侧是输入。)
如果选择不正确的数字晶体管、则存在数字晶体管在复位期间无意中驱动的问题。
另一方面、CC2538 的内置 PU 电阻器和数字晶体管的内置电阻器之间的分压电压将施加到 CC2538。  

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据所应用的 VDD、此参数的最小值/最大值范围可能会有很大差异。

    我将尝试从验证团队获得一些关于测试数据的答案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。

    期待您的反馈。

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farrukh:

    目前的情况如何?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenly:

    很抱歉耽误你的时间。 请注意、这是我们产品系列中较早的器件、支持有限。 根据我可以在器件上收集的信息、内部 PU 电阻器在不同条件下的变化更大。 此类器件的典型值可在 10K 至 100K 之间变化、典型值为 20K。 在这种情况下,如果你想要一个更精确的 PU 最好有这个外部,这样你会有更多的控制。  

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rizwan

    感谢您的支持。

    这个问题怎么样?

    ②During μ s 复位、部分压力值将应用于 CC2538 的 GPIO、如下所述。 有什么问题吗?

    CC2538 GIPO 包含驱动多个数字晶体管 (NPN) 的电路。
    许多 CC2538 GPIO 在复位期间是内部 PU。 (CC2538 侧是输入。)
    如果选择不正确的数字晶体管、则存在数字晶体管在复位期间无意中驱动的问题。
    另一方面、CC2538 的内置 PU 电阻器和数字晶体管的内置电阻器之间的分压电压将施加到 CC2538。  

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:

    如果我理解这里的问题、那就是当 CC2538 器件复位时、您将具有一个与 PU 电阻器的分压器和 NPN 晶体管的内部电阻等效的电压。 因此、当器件处于复位状态时、将有一个电压施加到 C2538 器件的 GPIO。

    如果出现这种情况、我还假设仍然会对 CC2538 应用 VDD、然后应用复位。 只要确保任何数字引脚上的电压在数据表规定的绝对最大额定值范围内、此视图中就不会出现问题:

    在这种情况下、中的需要低于最大 3.9V。 因此、只要具有 PU 和 NPN 晶体管的分压器不超过该值、就不会有问题。

    谢谢、

    Riz