This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100SDK:申请协助在 CC3100 芯片上实施 SCEP 方法

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1531531/cc3100sdk-request-for-assistance-in-implementing-scep-method-on-cc3100-chip

器件型号:CC3100SDK
Thread 中讨论的其他器件:CC3100CC3135

工具/软件:

我们正在开展一个涉及在 CC3100 Wi-Fi 芯片上实施 EAP-TLS 的项目、并探讨实施简单证书注册协议 (SCEP) 以实现自动证书供应和管理的可能性。 我要求澄清以下几点:

  1. SCEP 支持: CC3100 芯片本身是否支持 SCEP 协议?
  2. 示例代码: 如果支持 SCEP、是否有任何示例代码、文档或参考资料可用于帮助其实施?
  3. 替代方法: 如果不直接支持 SCEP、能否就如何将 SCEP 功能与 CC3100(可能是使用主机 MCU 或其他外部库)集成提供指导?
此外、我们还在考虑替代证书管理协议。 如果不支持 SCEP、我们希望在通过 CC3100(无论是在本地还是通过外部库)实施以下选项以实现证书注册和管理自动化方面提供任何帮助或指导。
  •估计 (通过安全传输注册):  
  •CMP (证书管理协议):  
  •Acme (自动证书管理环境)
非常感谢您就这些协议提供的任何帮助或指导。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不熟悉这种协议、因此器件不支持。

    通常、CC3100 是新一代的 Simplelink 器件。

    您之所以不使用最新的 CC3135、是因为什么原因?

    至于实现 SCEP(或任何替代方案)、只要它可以使用内部网络堆栈(器件稍后提供套接字)、就可以实现任何外部库。

    我只是不知道您需要 Simplelink 器件提供何种级别的 API 来实现此协议。

    此致、

    Shlomi