This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:用于流量控制的 TCP Windows 更新

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1530493/cc3235modasf-tcp-windows-update-for-flow-control

器件型号:CC3235MODASF

工具/软件:

你好。

我开发了可实现的 CC3235MODASF。

当我们的产品与对等器件通信 TCP 数据包时、

有时会发送“TCP 窗口更新“。

“TCP 窗口更新“的发送时间是多少?

我可以停止发送“TCP 窗口更新“吗?

请查找已连接的 Wireshark 日志图像。

我们的产品:192.168.0.1

对等设备 :192.168.0.5

附加、

因为 Wireshark 会将 TCP 窗口更新添加到日志中、

我的水变了。

TCP 序列如下所示。

Modbus/TCP:我们的产品->对等设备

TCP ACK: 我们的产品<-对等设备

TCP ACK: 我们的产品->对等设备

为什么 CC3235MODASF 会为此序列发送 ACK?


此致、

冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从这个捕获中很难看出。

    你有完整的嗅探器吗? 此嗅探器捕获是空气嗅探器吗?

    我提出这一问题的原因与未从对等设备获得 Wi-Fi 层上的 ACK 帧有关、因此您的设备只会重新发送恰好是 TCP ACK 的 Wi-Fi 帧。

    此致、

    Shlomi