This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:加载 MIMO 2x2 二进制配置

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1524030/wl1807mod-loading-mimo-2x2-binary-configuration

器件型号:WL1807MOD

工具/软件:

您好:

我尝试使用支持 MIMO 2x2 的 WL1807 模块。 我按照 TI 文档中的说明: 生成 wl18xx-conf.bin 配置文件。

以下是我执行的步骤:

   我使用 configure-device.sh 生成了基本配置。

   然后、我使用以下命令更新了配置:

./wlconf -i /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin \
         -s wl18xx.ht.mode=0x0 \
         -o /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin

./wlconf -i /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin \
         -s wl18xx.phy.number_of_assembled_ant2_4=0x02 \
         -o /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin


   我将生成的文件放在:/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin 中

但是、驱动程序似乎没有加载配置。
[    0.961407] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: Direct firmware load for ti-connectivity/wl1271-nvs.bin failed with error -2
[    0.961552] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: Direct firmware load for ti-connectivity/wl18xx-conf.bin failed with error -2
[    0.961575] wlcore: ERROR could not get configuration binary ti-connectivity/wl18xx-conf.bin: -2
[    0.975701] wlcore: WARNING falling back to default config
[    1.491744] wlcore: wl18xx HW: 183x or 180x, PG 2.2 (ROM 0x11)
[    1.506348] wlcore: loaded


驱动程序似乎找不到或加载配置文件、并返回到默认配置。

我在流程中是否遗漏了一些内容?
任何帮助或建议都将非常感谢。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 wlconf 修改之前、您是否收到此错误? 您能否检查您的文件系统是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在修改 wlconf 之前未使用配置文件。 我尝试加载默认文件 (wl18xx-conf-default.bin)、但仍然收到相同的错误

    转换器

    转换器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hmaied、

    如果使用默认的 conf.bin、则必须将其重命名为“wl18xx-conf.bin"。“。  

    某些系统也使用 PATH /usr/lib/firmware/ti-connectivity/. 您是否也可以尝试在该路径中放入 wl18xx-conf.bin? 您是否在 conf.bin 安装到目录后重新引导系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎是在装载 rootfs 之前加载了配置。 如何检查现在是否正确启用了 MIMO? 此外、是否可以将机械协议与 MIMO 配合使用?

    谢谢、

    转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hmaied、

    您可以编辑配置二进制文件、然后重新启动平台、以便使用新编辑的文件。 您可以通过转储配置二进制文件的内容来检查是否加载了 MIMO。  

    ./wlconf -i /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin --get