This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:SLImageCreator 和恢复到出厂配置

Guru**** 2654565 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1527269/launchcc3220modasf-slimagecreator-and-restore-to-factory-configuration

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具/软件:

大家好:

我使用 UniFlash 9.1、并希望使用命令行工具 SLImageCreator 为 CC3220MODASF MCU 创建 UniFlash 映像。
在生成的 UniFlash-Image 中、必须禁用所有重置到出厂设置特定功能。

SinceI 找不到任何有关 TI 文档 SWRU469H 中提到的 JSON 配置文件的文档、我创建了一个具有所需设置的空 UniFLash 工程 MyProject、并将其导出为常规的 ZIP 文件格式。

 从 ZIP 文件中提取了文件 MyProject.json。
此文件包含两个 JSON 密钥、其中包含字符串“Factory

“EnableReturnToFactory:“None",“,</s>、  
“ReturnToFactoryGPIO":“:“1",“,</s>、  

使用 SLImageCreator 命令行界面的后续步骤:
*基于上述提取的 JSON 文件创建新的 UniFlash 项目 MyProject
*添加一些证书文件
*添加并签署 MCU 文件
*添加服务包
*设置 TI Dummy certstore

SLImageCreator project new --project_path %cd%\temp\projects --name myproject --device CC3220SF --cfg_json myproject.json --overwrite

SLImageCreator project add_file --project_path %cd%\temp\projects --name myproject --file %cd%\vendor\cert_rootca --fs_path "cert_rootca" --overwrite

SLImageCreator project add_file --project_path %cd%\temp\projects --name myproject --file %cd%\vendor\cert_codesign --fs_path "cert_codesign" --overwrite

SLImageCreator project add_file --project_path %cd%\temp\projects --name myproject --file %cd%\mybin.bin --mcu --priv %cd%\vendor\cert_rootca_key.pem --cert cert_rootca --overwrite

SLImageCreator project set_certstore --project_path %cd%\temp\projects --name myproject --file %cd%\vendor\my_catalogue.lst --sign %cd%\vendor\my_catalogue.lst.signed.bin

SLImageCreator.exe project set_sp   --project_path %cd%\temp\projects --name myproject --file %cd%\sp_3.21.0.1_2.7.0.0_2.2.0.7.bin

SLImageCreator project export --project_path %cd%\temp\projects --name myproject  --file %cd%\myproject.zip


该过程在没有错误的情况下结束。

生成的项目符合预期、但与“恢复到出厂“相关的条目已被覆盖且此功能已重新激活。
JSON 配置文件被第一条命令覆盖。

SLImageCreator 工程新工程--project_path %cd%\temp\projects - name MyProject - mode production --device CC3220SF --cfg_json MyProject.json --overwrite


如何使用 SLImageCreator.exe 和 JSON 文件创建一个禁用了重置到出厂设置的 UniFlash 工程?
是否有任何有关 JSON 配置文件中使用的密钥和值的文档?

非常感谢、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为 reconfig json 不包含出厂参数。

    如果通过 Uniflash GUI 创建工程并禁用出厂映像、会怎么样?

    然后继续执行其余操作(跳过第一个 creation 命令)?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    感谢您的答复。

    目前、我使用 UniFlash GUI 创建一个包含所需功能的工程。
    然后、我使用命令行工具导入和克隆它。

    这目前适合我。
    但生成的“GUI 创建“工程文件大于 600KB。
    所以我正在寻找一个更好的方法;)

    我会检查你的建议,以后回来。

    谢谢、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、包含所需设置的现有工程的复制过程对我来说是可以接受的。

    谢谢 Shlomi