This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] M2-CC3351:具有 i.MX8MP 的 M2-CC3351 模块的驱动器支持

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: M2-CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1532894/m2-cc3351-driver-support-for-m2-cc3351-module-w-i-mx8mp

器件型号:M2-CC3351

工具/软件:

您好的团队、

客户当前正在将 M2-CC3351 模块与其运行 Linux 内核 6.1.131 的 IMX8MP 处理器配合使用。 我们分享了让它们启动和运行所需的补丁位于 CC33xx SDK 中、并且要遵循 此链接中 共享设置这些补丁的特定步骤。  

完成此操作后、他们在启动模块并共享以下错误日志时仍遇到问题:

medos64:/sys/kernel/debug $ dmesg | grep -i “wlcore"</s>“
[ 7.298244] wlcore:cc33xx_probe::start
[ 7.314004] wlcore:无线驱动程序 1.7.0.114 版
[ 7.314277] wlcore:WLAN CC33xx 平台器件探测完成
[7.315835] wlcore:芯片唤醒
[ 7.601515] wlcore:将 BLKsize 设置为 128
[ 7.601607] wlcore:boot IRQ:0x8
[9.631798] wlcore:命令 T.O
[9.631814] wlcore:cmd# 35、len=712
[ 9.631822] wlcore:错误设备信息命令失败
[ 9.642789] wlcore:固件下载失败错误
[ 9.647425] wlcore:wlcore_nvs_CB 完成

[ 7.474474] cc33xx_driver cc33xx.2.auto:直接加载 ti-connectivity/cc33xx-nvs.bin 时出现错误–2
[68.575776] cc33xx_driver cc33xx.2.auto:直接加载 ti-connectivity/cc33xx-conf.bin 时出现错误–2

能否请您就其设置中的哪些错误以及后续步骤提供一些想法?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何更新?

    -卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    对于 imx8mp、需要进行硬件更改。 您的客户是否已完成此步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常旧的软件。 最好迁移到最新版本(目前为 1.0.0.9)、然后再进行工作。 他们无论如何都需要这样做。

    www.ti.com/.../CC33XX-LINUX-MPU