This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:HIB 模式下的保留寄存器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1534354/cc3230sf-retention-registers-in-hib-mode

器件型号:CC3230SF

工具/软件:

大家好:

我一直在使用 Hibernate、并利用两个可用的 32 位保留寄存器(地址和)0x4402FC20UL0x4402FC24UL来存储值。

现在我需要存储额外的变量、并且由于这两个寄存器已完全使用、我想知道在休眠模式下是否有任何其他推荐方法或位置可以保留更多的变量。

任何见解或替代方法都将非常感谢!

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有额外的保留寄存器。 您可以选择将数据保存到 sFlash 文件系统中或连接您自己的存储(例如 EEPROM、FRAM)。 但在将数据保存到 sFlash 中时要小心。 因为 sFlash 的周期写入次数有限。

    1 月