This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:某些 国家/地区 代码支持 5GHz STA 模式、但不支持 AP 模式

Guru**** 2469030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1528398/cc3135mod-some-country-code-supports-5ghz-sta-mode-but-not-for-ap-mode

器件型号:CC3135MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3135

工具/软件:

尊敬的先生:

  下表列出了有效通道。

https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SWRU455M/GUID-C873E0E5-CB0B-400F-9D02-DAF0D0DE19D1#T4344877-67

  为什么某些 5GHz 信道仅支持 STA 模式、而在某些国家/地区的 AP 模式中不支持?

这些国家/地区代码是:
“BD",“,"BO"、"BO",“,"BZ"“"BZ",、,"ID"“"ID",“,<xmt-block0>、IR“IR“,、,</s>、 “NG",“,"PK"、"PK",“,"QA"“"QA"</s>、 ““

感谢你能抽出时间。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    受 DFS 限制的信道 只能在受具有并实现了雷达检测功能的主设备控制时使用。 根据定义、AP 是主设备。 如果器件不支持雷达检测、则无法在这些通道的 AP 模式下运行。

    DFS 信道通常是  UNII-2A 和 UNII-2C 频段(信道 52-144)中的信道。 但因国家/地区而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

      例如、国家/地区代码 “BO"在“在 STA 模式下支持 5GHz 149,153,157,161、165。   在 STA 模式下、它还支持 5GHz DFS 52、56、60、64。  但是、  AP 模式不支持 149,153,157,161,165 或 52,56,60,64。

       当国家/地区代码设置为“BO"时“时、AP 模式是否可以使用 5 GHz 信道 149,153,157,161、165?  

      如果不能、为什么?

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,现在我看到了你的问题。 如果它可以在 STA 模式下支持 149-165、并且这些信道不受 DFS 限制、那么为什么在 AP 模式下不支持它们?

    我不知道答案(我不是 TI,我没有使用此特定器件的经验)。 但在我看来、共同的因素是在这些国家代码的基础上使用 JP 区域。 必须与此特定器件的监管架构有关、如果该国家/地区使用 JP 区域、则会导致这些通道受到限制。 可能与日本根本不支持这些频道有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    至少对于信道  149,153,157,161、165 的高频段、日本不支持这些信道。

    cc3135 上的认证报告也不会缺少这些渠道。

    您可以从 TI 网站下载报告。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shlomi:

      由于 日本不支持高频段的信道 149,153,157,161,165、因此这些国家代码“BD",“,"BO"、"BO",“,"BZ"“"BZ",、,"ID"“"ID",“,<xmt-block0>、IR“IR“,、,</s>、 PK“、“QA"设置“设置为“JP"?“?

    以下来自 Wiki: en.wikipedia.org/.../List_of_WLAN_channels

    印度尼西亚

    印度尼西亚允许使用频段  5150–5350MHz 、最大 EIRP 为  200 mW  (23 dBm)   最大带宽为 160MHz、而频段 5725–5825MHz 具有相同的最大 EIRP 和  室内 80MHz 的最大带宽。 在户外、    允许使用最大 EIRP 为 4W (36dBm) 的 5725–5825MHz 频段、最大带宽为 20MHz 

    我看不到有任何理由将该区域设置为“JP"。“。

    此外、由于“NG"区域“区域为“ETSI",“,为什么、为什么 信道 149,153,157,161、165  列在 STA 模式中、但未列在 AP 模式中?

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不太熟悉它们如何划分区域和区域内的国家,但日本太平绅士限制使用这些渠道。

    其他在日本地区的国家可以使用文档和维基中所见的这些渠道。

    我没有解释为什么会这样。

    Shlomi