This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120 的 SSL 读取错误和 TCP 保持活动超时问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1507803/cc3120-ssl-read-errors-and-tcp-keep-alive-timeout-issues-with-cc3120

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: CC3200

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我在使用 CC3120 Wi-Fi 网络处理器时遇到 SSL 读取错误、尤其是在使用某些路由器时。 该问题似乎与 TCP 保持活动超时设置有关。 当超时设置为 5 分钟时、我会遇到 SSL 读取错误、但将超时缩短至 3 分钟可解决问题。 此外、这些错误似乎由 Wi-Fi 中断触发。

请提供以下指导:

  1. TCP 保持活动超时的影响 :为什么将 TCP 保持活动超时时间从 5 分钟缩短到 3 分钟可以解决 SSL 读取错误? 是否存在可能导致此行为的特定网络条件或路由器配置?

  2. Wi-Fi 中断 : Wi-Fi 中断如何影响 SSL 读取操作,可以采取哪些步骤来缓解这些错误?

  3. 路由器兼容性 :某些路由器是否存在可能影响与 CC3120 的 SSL/TLS 连接的已知问题? 应检查或调整哪些配置以确保连接稳定?

  4. 优秀实践 :配置 TCP 保持活动设置和处理与 CC3120 的 SSL/TLS 连接以避免此类错误的建议最佳做法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TCP 通常与路由器/AP 无关、因为它们仅处理 OSI 模型中的第 3 层。

    TCP 是第 4 层、因此在相互连接的两个对等设备(CC3120 和 TCP 服务器)的网络堆栈上进行处理。

    TCP keepalive 用于使 TCP 连接保持活动状态并准备就绪、如果服务器在没有数据的情况下“断开“对等方、这实际上取决于服务器。

    因此、您使用的服务器可能会在不到 5 分钟的时间内使对等设备启动、但这实际上是一种服务器实现方式、与路由器或 CC3120 无关。

    不确定 Wi-Fi 中断的含义、它们仅用于向主机应用发出信号、表明有数据/事件待处理。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们观察到、对于某些 ISP、即使在 5 分钟的 TCP 保持活动时间间隔内、我们的 TCP 连接仍保持活动状态、而对于其他 ISP、则会发生断开连接的情况。 此行为是否会受到 ISP 的影响?

    此外、我们还遇到了 WiFi 芯片生成中断的问题、尝试读取数据时会收到 SSL 读取错误。 如果主机/服务器在一段时间不活动后断开连接、CC3120 是否会生成任何中断? 我们只会在发生 AP 断开连接时收到立即中断、而不会在发生主机断开连接时收到立即中断。

    非常感谢您在理解这些行为方面提供的帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们观察到、对于某些 ISP、即使在 5 分钟的 TCP 保持活动时间间隔内、我们的 TCP 连接仍保持活动状态、而对于其他 ISP、则会发生断开连接的情况。 此行为是否会受到 ISP 的影响?

    此外、我们还遇到了 WiFi 芯片生成中断的问题、尝试读取数据时会收到 SSL 读取错误。 如果主机/服务器在一段时间不活动后断开连接、CC3120 是否会生成任何中断? 我们只会在发生 AP 断开连接时收到立即中断、而不会在发生主机断开连接时收到立即中断。

    是否有任何可能导致的特定原因或配置 SSL_READ_ERROR? 为什么此问题仅在某些互联网连接时发生、而并非在所有情况下都发生? 对于确保稳定连接、您是否有任何建议?

    非常感谢您在理解这些行为方面提供的帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有  SSL_READ_ERROR 事件。 你到底得到了什么?

    基本上、您应该在应用中有一个有关套接字相关错误的通用 CB、即 SimpleLinkSockEventHandler。

    我不知道 ISP 如何影响 TCP 持久连接、因为它主要与 TCP 服务器本身有关、而不考虑互联网提供商。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shlomi

    感谢您的回答。

    我们将使用 _i16 sl_Recv 所提供 link.SimpleLinkCC3120/CC3220 主机驱动程序:套接字中的函数定义。 

    每当我们从该函数接收到零时、都会遇到断开问题。 您能帮助我们了解背后的可能原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我同意 Shlomi 和他写的。

    向前推进的最佳方法是通过嗅探器(如 Wireshark 或 tcpdump)捕获网络流量。 请将过滤器设置为仅捕获服务器与 CC3120 设备之间的通信。 在提供.pcap 文件之后、我们可以讨论正在发生的事情。 如果没有来自网络监听器的日志、只需猜测即可。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需完成、在 sl_Recv () 上获得 0 就意味着另一侧关闭连接(因此在监听器上,您会看到从服务器到客户端的 TCP FIN)。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shlomi。

    我正在尝试嗅探数据。 在此之前、我有一些类似的问题

    1. TCP 保持活动故障是如何处理的。 具体来说、我想了解 CC3120 用于检测和管理 TCP 保持活动故障的机制。 例如、在 RS9116 芯片中、TCP 保持活动故障由特定的错误代码指示、当检测到故障时、套接字将关闭。 您能否提供有关 CC3120 等效流程的详细信息、包括任何相关的错误代码、事件和建议的处理程序?

    2. 此外、CC3120 上是否应配置任何特定的超时设置、以确保实现可靠的 TCP 保持活动功能? 如果是、您能否提供有关如何配置这些设置的指导? 因为对于 RS9116 芯片、SI 实验室告知我们使用 TCP 保持活动超时为 3 分钟、但在 CC3120 中、我们使用 5 分钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以通过 API 对 keepalive 进行“播放“。

    _i16 状态;
    _u32 超时=180;/例如、每 3 分钟一次
    状态= sl_SetSockOpt (SD、SL_SOL_SOLT_SOCKET、SL_SO_KeepAliveTime、(_u8*)&TIMEOUT、sizeof (timeout);
    IF(状态)

    //错误
    }

    至于 keepalive、我记得没有事件。 如果另一侧没有响应 keepalive、则很可能插座在内部关闭、但我需要检查是否是这种情况。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    我在断开连接期间嗅探了 Wi-Fi 数据、但没有来自服务器的 TCP FIN 或 RST。  

    这通常表示路由器或 NAT 设备无提示 TCP 连接中断。 路由器由于不活动或超时而删除 TCP 会话的 NAT 映射、但不发送任何 FIN 或 RST。 如果器件认为套接字仍然有效、但在下次尝试发送数据时、TCP 协议栈会检测到故障 并触发套接字事件。 这是否是套接字触发事件的原因?  

    我最初怀疑路由器会发送任何信号或触发 CC3120。 但 CC3120 的内部 TCP 协议栈仅在主机尝试使用套接字时检测到故障。 这是对连接断开的本地检测、而不是外部触发事件。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在不发送任何 TCP FIN 的情况下断开 TCP 连接、则可以进行此操作。

    这样、SL 不知道 TCP 连接已断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    如果路由器静默删除 TCP 会话的 NAT 映射(由于不活动或表耗尽)并且没有发送 TCP RST 或 FIN、那么 CC3120 的网络如何检测到此情况并做出响应、尤其是当主机 MCU 处于睡眠模式时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释一下 SimpleLink 网络处理器在检测到传输故障时触发套接字事件的过程、以及如何将该事件传达给应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TCP 被静默丢弃、则检测它的唯一方法是发送保持活动状态。

    保持活动状态的目的是检测连接是否断开或延迟。

    另一种方法是当器件正在主动发送或接收数据时。

    如果它尝试接收、很可能会得到 0、这意味着另一侧不存在。

    至于寄送、我不确定、因为我没有测试过。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    最后一个问题是、如果路由器由于不活动而删除了 TCP 会话的 NAT 映射、CC3120 是否会检测到故障并在主机 MCU 仍处于睡眠状态时触发套接字事件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    NWP 无法知道它、因为它被静默删除。

    如果在任何时候发生事件而主机处于睡眠状态、则会将其唤醒、您应该会看到该事件。

    Shlomi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    我有一个后续问题:

    如果启用了 TCP 保持活动、并且 NAT 映射以静默方式丢失、NWP 最终是否会检测到由于缺少 ACK(来自保持活动探测器)而导致的故障?

    • 在这种情况下、它是否会生成套接字关闭/错误事件?
    • 如果配置了套接字触发事件、这是否会唤醒主机 MCU(即使对等器件从未发送 FIN 或 RST)?

    仅尝试确认仅保持活动故障是否足以触发从睡眠状态唤醒?

    如果不是、当主机 MCU 处于睡眠状态时 NAT 映射丢失时、Wi-Fi 芯片发出套接字触发事件的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    至少从我在代码中看到,当 keepalive 耗尽所有重试次数时,套接字连接将被重置,这就像你自己关闭套接字一样。

    话虽如此,我没有看到任何未经请求的事件触发主机。

    因此、在这种情况下、主机在尝试从套接字接收(并且应该获得 0)或发送之前是不知道的。

    此致、

    Shlomi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    但 TI 文档指出、在低功耗深度睡眠中、NWP 保持运行、并且可配置套接字触发以唤醒 MCU。  

    此外、CC3120/CC3200 中的网络处理器处理所有非主机 MCU 的 Wi-Fi 和 TCP/IP 堆栈操作。 意味着它将处理 TCP 会话和保持活动管理。 即使主机 MCU 进入睡眠模式(如 LPDS 模式)、所有这些都将继续运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体情况如下:

    1.  通过启用 NAT 的路由器建立 TCP 套接字
    2. 使用 SL_SO_KEEPALIVE 启用 TCP 保持活动状态
    3. 主机 MCU 低功耗深度睡眠模式
    4. 一段时间后、路由器会因不活动(无 FIN 或 RST)而静默删除 NTA 映射。
    5. 对等服务器不接收 Keep Alive 探测器。

    我们的理解是:

    1. 如果路由器出现无提示故障 、CC3120 将不知道 NAT 映射已过期、因为没有从 NAT 设备或服务器接收到明确的 TCP 层事件(如 FIN 或 RST)。
    2. CC3120 仍然认为 TCP 连接处于活动状态。
    3. CC3120 将继续通过其网络处理器 (NWP) 发送 TCP 保持活动探针(如果已配置)。
    4. 当 NAT 映射过期时、这些保持活动探测器将无法到达服务器、因为 NAT 设备不再为连接路由数据包。
    5. 如果保持活动探头没有得到应答、NWP 将在内部关闭 TCP 套接字并在套接字关闭时生成异步套接字事件。
    6. 此事件可将主机 MCU 从睡眠状态唤醒、并允许处理重新连接。  
    7. 这就是我手动尝试重现 TCP 会话关闭时收到套接字触发事件的方式。 当路由器关闭 TCP 会话时、MCU 仍处于睡眠模式、在 5 分钟内(即 TCP 保持活动超时)、我收到来自 Wi-Fi 芯片的套接字触发事件。   

    问题:

    1. 如 TI 文档和 e2e 表单中所述、NWP 在 LPDS 期间独立处理 TCP 保持活动重试是否正确? :https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/400040/cc3200-tcp-socket-keep-alive 
    2. TI 文档: https://file.elecfans.com/web1/M00/00/06/o4YBAFnLj_GAcI77AAJsXLcKik8347.pdf?utm_source=chatgpt.com

    需要对此进行确认。 所以、我会很清楚、可以结束这个问题。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这就是它的行为方式。

    NWP 处于与主机不同的功耗模式、在 NWP 因数据包而唤醒该模式之前、该模式可能会睡眠。

    我没有看到、也可能错过了以下内容:在 keepalive 到期时、NWP 通过一个指示该事件的事件唤醒主机。

    但据我所知、您已经进行了测试、可以看到、当 keepalive 过期时、主机在 5 分钟后处于唤醒状态。 这是真的吗?

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Shlomi。  

    这是真的。 当我在 5 分钟内手动尝试从路由器端重现 TCP 会话过期时、可以看到当 TCP 保持活动过期时主机处于唤醒状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是伟大的,感谢您的验证。

    因此、您的理解是正确的。

    Shlomi