This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301MOD:CC3301 的设计文档不足。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3301, CC3301, CC3301MOD, BP-CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1547574/cc3301mod-there-is-not-enough-documentation-for-cc3301-to-design

器件型号:CC3301MOD
主题中讨论的其他部件:BP-CC3301CC3301

工具/软件:

大家好!

我们目前正在评估 BP-CC3301 和 AM243EVM。
但是、CC3301 的设计文档不足。
所有文档何时可用?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    我对您在此处选择的器件有点困惑。 是否在设计中使用 CC3301 或 CC3301MOD?

    如果使用 CC3301MOD 和我们的 BP-CC3301MOD EVM、我们正在努力在 CC33xx 硬件集成指南中添加更多指导。 现在、请参阅 CC3301MOD 数据表的第 8 节 以获取简要指南。 CC33xx 硬件集成指南更新将在几周内提供。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    此处对您的器件选择有点困惑。 您是否在设计中使用 CC3301 或 CC3301MOD?

    CC3301MOD 将安装在电路板上。
    如果发布了 CC33xx 硬件集成指南、软件设计是否足够?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    是芯片组的相同软件指南 CC3301 将适用于模块 CC3301MOD