This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:供应商目录更新回滚和提交

Guru**** 2648075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1535152/launchcc3220modasf-vendor-catalog-update-rollback-and-commit

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF


工具/软件:

大家好:

我将 CC3320MODASF 与供应商 OTP 和证书目录一起使用。

由于供应商证书目录的 OTA 包只包含目录文件、因此不同于“正常“OTA 文件。

由于我找不到关于对供应商证书目录更新文件进行特殊处理的任何说明、因此我假设回滚功能的工作方式与“正常“OTA 更新相同?
在这种情况下、“旧“供应商证书目录将被重新激活、对吧?

其次、要最终使用它、需要使用 SL_FS_CTL_BUNDLE_COMMIT 提交、对吗?
至少 SL_FS_CTL_GET_STORAGE_INFO 告知我有一个提交待处理。

非常感谢、此致、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roman、感谢您的提问。 根据《网络处理器指南》的第 143 页至 144 页、可能需要使用 SL_FS_CTL_BUNDLE_COMMIT 提交、尤其是当捆绑包状态显示 PENDING_COMMIT 且您正在尝试执行提交时。

    对于回滚、我认为功能是相同的、因为无论您是处理文件还是捆绑包、回滚过程仍然会根据我在《网络处理器指南》第 143 页到 147 页中看到的内容选择一个旧副本作为有效/有效副本。

    希望这对您有所帮助。

    P.S. 下面 是另一个与 OTA 上的供应商证书目录相关的主题、可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon Liu、

    我认为这些功能是相同的、因为无论您是使用文件还是捆绑包

    我也是。 我也认为是这样。
    但在这种情况下、思考是不够的、因为它是建立连接时的安全方面。
    我的客户想知道这种情况下的行为。

    我希望有人能有这方面的经验,并在这里分享。

    此致、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:  

    OTA 捆绑包可以包含证书目录、包括供应商目录(如果不是,您将无法通过 OTA 更新证书目录)。 如本 手册第 7.4 章所示、这里提供了有关如何将其编程到您的器件的更多详细信息。

    因为您可以在 OTA 文件系统中包含任何文件(包括我提到的和手册中所示的目录)、所以当 OTA 捆绑包回滚时、供应商目录将作为 OTA 映像的一部分回滚。

    如果您的 OTA 更新包括目录和其他文件、建议先在一个更新中编程目录、然后在另一个更新中编程捆绑包的所有其他文件   、如应用手册 7.4 章中的隐式说明、并在本 补充材料 6.15 章中明确说明。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon Liu、

    再次感谢。