This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:随机崩溃和数据包损坏问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1531557/wl1807mod-random-crash-and-packet-corruption-issue

器件型号:WL1807MOD


工具/软件:

我们将遇到随机内核崩溃和数据包损坏。

我们已升级 【常见问题解答】WL1837MOD:新的 WiLink 版本 R8.9 现已推出! [2024 年 2 月]- Wi-Fi 论坛 — Wi-Fi - TI E2E 支持论坛

找到随附的文件。

此致、

Viswae2e.ti.com/.../S40_5F00_Issues-List.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    发生频率如何?

    你在做什么类型的流量? 高吞吐量?

    在这些情况下、最好是从器件获取固件日志。 它有一个专用引脚。

    您可以在 https://www.ti.com/lit/ug/swru435a/swru435a.pdf 中找到更多详细信息

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
       5GHz 和 WPA3 的 AP Aruba 515 网状路由器会出现此问题。  数据包丢弃的发生频率更高、并且崩溃是随机发生的。 请查找其他日志。

    a.已禁用省电模式  
    b.使用命令 iw dev wlan0 set bitrates legace-5 6 设置比特率、 仍会发生数据包损坏错误。  

    此致、

    Viswa

    e2e.ti.com/.../connection_5F00_details.txte2e.ti.com/.../FWPanic_5F00_crash.txte2e.ti.com/.../packet_5F00_error.txte2e.ti.com/.../kernelbootuplog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如电话上所讨论的、我们来尝试按照说明获取固件日志、以便更好地了解固件。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
         我们正在按照您的建议对硬件进行更改。 您能告诉我可以在哪里下载 glogger 工具的确切链接吗? 我在 WTS 和给定的 WILINK8-WIFI-NLCP 驱动程序或库| TI.com 中找不到 glogger 工具

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,请附上后,你有了.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
    由于出现以下错误、我们无法连接。 当我们在 mobaxterm 中连接同一个 COM 端口时,我们可以看到一些垃圾数据,当 wifi 驱动程序启动时。 请告诉我如何解决此问题?



    当同一个“来“端口连接到 mobaxterm 垃圾数据时、将持续进行打印。

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
    由于出现以下错误、我们无法连接。 当我们在 mobaxterm 中连接同一个 COM 端口时,我们可以看到一些垃圾数据,当 wifi 驱动程序启动时。 请告诉我如何解决此问题?



    当同一个“来“端口连接到 mobaxterm 垃圾数据时、将持续进行打印。

    此致、

    Viswa

    =====================================================
    我将波特率更改为 115200、现在我可以收集日志

    e2e.ti.com/.../8780.stream.csv

    ====================================================
    glogger 中使用的 BIN 文件与目标中使用的 BIN 文件相同。 BIN 文件取自主器件。

    root@s40-bigbend-v1:/lib/firmware/ti-connectivity sha256sum wl18xx-fw-4.bin
    32777445a5c14cd467300f1ae214e9484cc5e8e76b73637519d036bf47486f245 wl18xx-fw-4.bin

    root@CHEWA3lMZFtGPe6:/mnt/c/Users/VXR18/Downloads # sha256sum wl18xx-fw-4.bin
    32777445a5c14cd467300f1ae214e9484cc5e8e76b73637519d036bf47486f245 wl18xx-fw-4.bin

    =======================================



    此致、
    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    应该是 3M。 其他费率不会正确收集日志。

    您是否在管理员模式下运行?

    只需检查 UART 端口是否正常、您能否在原始二进制模式下记录从引脚发出的位流并共享?

    也许我将能够离线查看是否可以对其进行解码。

    请注意、它必须是原始二进制文件。

    我建议使用 TeraTerm、因为它具有二进制模式、我知道它在我这边有效

    请查看一些屏幕截图。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
    感谢您的详细信息。 请找到原始二进制文件。

    e2e.ti.com/.../fwmgr_5F00_raw_5F00_bin.log

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    必须是 3M、而不是 921600K。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    当我将波特率更改为 3M 时,我会注意到所有的数据都是作为 FFF

    当 budrate 为 3000000 时、所有容器文件内容均为 FF

    e2e.ti.com/.../5305.fwmgr_5F00_raw_5F00_bin.log

    然后将 baudrate 更改为 921600  

    e2e.ti.com/.../4774.fwmgr_5F00_raw_5F00_bin.log

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    这是意料之中的。 经典(非 CP2102N)CP210x 器件支持高达的波特率  921600。这意味着您无法以 3M 波特率使用它们。

    1 月