This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:在 sys/mcuimg.bin 更新时回滚

Guru**** 2650225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1548554/cc3235s-rollback-on-sys-mcuimg-bin-updates

器件型号:CC3235S


工具/软件:

你(们)好

我有一个 OTA 实现方案、其中/sys/mcuimg.bin 在 OTA 期间成功更新、但是、文件关闭后似乎立即“已提交“、不确定是否应该这样做。

是否可以在 MCU 重新启动后推迟提交映像、以便进行测试来启动新映像?

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    OTA 更新是采用这种方式设计的。 更新映像后、您需要重新启动。 当您检测到待提交时、您可以测试新映像的功能。 然后需要提交新映像。 如果不这样做、您的图像将在复位后恢复到以前的状态(例如通过看门狗复位)。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的、 这种函数是否仅属于 SDK 中的 OTA 库? 或者、无论我如何更新 mcuimg.bin、它是否应该相同?

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    所述的 OTA 功能 实际上适用于 Simplelink 器件、但我不完全理解您的问题。 在讨论更新 mcuimg.bin 时、您比较的功能是什么?

    同时、若要了解有关 OTA 更新的更多信息、您可以在本 手册中找到更多信息。  

    此致、
    Brandon Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    从技术上讲、这是 sl_文件系统的一部分。 请参阅SWRU455 第 8.9 章

    1 月