This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:OTP 中的 Wi-Fi 和 BT MAC 地址

Guru**** 2647075 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1546865/cc3351-wi-fi-and-bt-mac-address-in-otp

器件型号:CC3351


工具/软件:

您好 TI、

只是几个简短的问题。

1. 我是否可以更正 Wi-Fi 和 BT MAC 地址只能使用 Linux 中的校准器工具写入 OTP?

2. 我是否认为 Wi-Fi 和 BT MAC 地址无法通过 SimpleLink Wi-Fi 工具箱写入 OTP?

3. 是否可以在运行时设置 Wi-Fi 和/或 BT MAC 地址?  我在某处阅读了关于 NVS 文件的内容、但该文件位于何处?

谢谢、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我是否可以更正 Wi-Fi 和 BT MAC 地址只能使用 Linux 中的校准器工具写入 OTP?

    是的、正确。 cc3351 已经刻录了 WiFi 和 BD 地址、但您可以选择刻录自己的内容。 这是使用校准器工具命令完成的。

    ]我是否更正了 Wi-Fi 和 BT MAC 地址无法通过 SimpleLink Wi-Fi 工具箱写入 OTP 的问题?

    目前无法实现这一点、但将来可能会将其作为一项功能添加。  

    是否可以在运行时设置 Wi-Fi 和/或 BT MAC 地址?  我在某处阅读了关于 NVS 文件的内容、但该文件位于何处?

    可以、您可以在运行时设置基本 MAC 地址。 然后、BT 地址在分配 MAC 后递增。 NVS 文件应在目标的/lib/firmware/ti-connectivity/cc33xx-nvs.bin.中创建

    您可以创建存储 MAC 地址的 NVS 文件。 您可以在此处找到有关如何创建 NVS 文件的信息:
    https://dev.ti.com/tirex/content/CC33XX_LINUX_MPU_1_00_00_09__all/docs/linux/html/linux/sw-examples/software-examples.html#override-default-mac-address