This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:关于共存

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1545741/cc3301-regarding-coexistance

器件型号:CC3301


工具/软件:

当 wlcore 为 cc33xx 时、如何管理内部灵活性与实际灵活性的共存(ap_start 被禁用)。 Si 观察到、仅当启用 STA 或 AP 模式时、授予信号才变为活动状态。 但对于外部的灵活和内部灵活(没有使用无线网络),如何管理它或如何管理时间。 因为 当外部的灵在通信时,我有内部灵的可辨性。 我需要考虑 INI 文件中的哪一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我明白、如果您离开了 STA(或 AP 角色)、那么您是否会在内部遇到任何 BLE 断开连接的情况?

    换句话说、只有当 STA 或 AP 角色断开时、您才会遇到与内部 BLE 断开连接的情况?