This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:FW 1.7.5.310 CAN&'t 连接 AP 与 WPA/WPA2 或 WPA2/WPA3。

Guru**** 2562820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1545789/cc3301-fw-1-7-5-310-can-t-connect-ap-with-wpa-wpa2-or-wpa2-wpa3

器件型号:CC3301


工具/软件:

使用 R7 SDK 中的固件 (1.7.5.310) 和驱动程序、我们无法连接到具有 WPA/WPA2 和 WPA2/WPA3 加密模式的 AP;我们只能连接到具有 WPA2 +和 WPA3 加密模式的 AP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    让我尝试在我这边测试几件事情,我会报告回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    这是 R7 版本的已知限制。 当前不支持 WPA、WPA/WPA2 混合模式和 WPA2/WPA3 转换模式。 您可以在 R7 封装的发行说明中找到这方面的注意事项。 WPA2 和 WPA3 模式应单独运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答。