This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:它是否可以同时支持多个 TCP 服务器端口?

Guru**** 2648575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135, CC3301MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1537179/cc3135mod-can-it-support-simultaneous-multiple-tcp-server-ports

器件型号:CC3135MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3135CC3301MOD

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我想确认 CC3135MOD 是否支持同时侦听多个 TCP 服务器端口、例如端口 80、81、82 和 83。

是否可以使用此模块同时在不同端口上配置和维护多个 TCP 连接?

请你澄清这一问题。

此致、

Marutani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marutani:

    是的、这不是问题。 CC3135 同时支持多达 16 个已打开的 BSD 套接字。  它不仅可以监听多个套接字、还可以同时为多个套接字供电。 假设您要同时在同一端口为两个客户端提供服务。 这需要 3 个套接字(1 个侦听套接字和 2 个客户端套接字)。 这意味着您可以服务器 4 个不同的端口,您仍将有 4 个备用插座。 所有这些套接字都可以是 TLS(最大 TLS 1.2)。

    但请注意、默认情况下、TCP 端口 80 会分配给 CC3135 的内部 HTTP 服务器。 要从代码中侦听此端口、您需要禁用服务器或更改此内部服务器的端口。

    CC3135 器件非常合适。 主要限制是仅支持 TLS 1.0 的 EAP 安全性 (IEEE 802.1X)。 第二个限制是、套接字的内部 TLS 堆栈仅支持 TLS 1.2。 如果您需要使用 TLS 1.3、则需要在主机 MCU 上运行 TLS 堆栈。

    CC3135 器件由主机驱动程序(通过 SPI 或 UART)而不是通过 AT 命令进行控制。 这意味着您可能需要将端口主机驱动程序连接到 MCU。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan:

    非常感谢您的详细说明。

    我们知道 CC3135 可支持不同端口之间的多个同时连接、这正是我们的期望。

    作为后续行动、我想问是否有计划在不久的将来停止 CC3135MOD?
    如果有任何生命周期准则或总体供应前景(例如,保证供应年数)、我们将非常感谢您的见解。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Marutani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marutani:

    我不是 TI 员工、因此我无法回答您的问题。

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan:

    我为这个混乱而道歉。

    感谢您的帮助。 我将直接就产品生命周期问题与 TI 联系。

    此致、
    Marutani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有计划按照 TI 的生命周期承诺停止 CC3135 mod

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html 

    但是、如果担心生命周期问题、我建议查看我们更新的 CC3301MOD 器件

    https://www.ti.com/product/CC3301MOD 

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、RogelioD、

    感谢您的回复和分享信息。

    我将把这一点作为参考。

    此致、
    Syuichi Marutani