This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:SimpleLink CLI BLE TX 问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1543727/cc3351-simplelink-cli-ble-tx-issue

器件型号:CC3351
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

工具/软件:

您好 TI、

我观察到使用 SimpleLink GUI 控件和 SimpleLink CLI 传输 BLE 数据包时出现不一致的行为。 当我设置使用 SimpleLink GUI(如下所示)以 20dBm 功率在通道 1 上传输无限数据包、无白化、10ms 数据包间隔和广播数据内容 ZOZO 时、我能够使用无线测试仪进行解码并获得接近正确的功率。  电流消耗是在我们的电源上 61mA 附近测量的、这与预期一致。

但是、当我使用 SimpleLink CLI 发出具有 GUI 中所示相同参数的命令以传输 BLE 数据包时、我会观察到不一致的行为。  加载 CC3351 的固件和配置文件后、发出以下命令:

simplelink-wifi-toolbox.exe radio-tool -i XDS110 -param1 LS4209CK plt --on

simplelink-wifi-toolbox.exe radio-tool -i XDS110 -param1 LS4209CK ble packet_tx start --phy_mode LE_1_Mbps --tx_power 20 --channel 1 --no_whitening --packet_number 0 --packet_type ZOZO --packet_length 37 --packet_interval_ms 10 --calibrate

我相信这些命令会复制 GUI 中所示的设置。  但是、无线测试仪无法识别正在传输的内容、并且当前的消耗通过 220mA 飞速上升。

是否有我可能遗漏的东西?  

如有任何帮助、我们将不胜感激。

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我已将这一职位分配给一位硬件专家进行研究。 请给他们一些时间来深入了解此信息并提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    这是工具箱 CLI 的一个已知问题、并且下一个工具箱版本已有相应的修复。 问题是某些数据包类型在 CLI 中无法正常工作。我建议等到下一个工具箱版本测试此确切命令。

    现在、您可以使用 packet_type “Hex"手动“手动输入 ZOZO 数据字符串。  

    例如、您可以使用以下命令:

    simplelink-wifi-toolbox.exe 无线电工具-i XDS110 -param1 LS4209CK ble packet_TX start --phy_mode le_1_Mbps --tx_power 20 --channel 1 --no_whiting --packet_number 0 --packet_type 十六进制--packet_interval_ms  Aa aa aaa aa. Aa aa aaa aa. Aa aa aaa aa. Aa aa aaa aa. Aa aa aaa aa. Aa aa aaa aaa aaa “

    此致、

    Jonathan