This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:SSID 和特殊字符?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1535888/cc3130-ssid-and-special-characters

器件型号:CC3130
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SF

工具/软件:

你(们)好

我们通过看到某些 SSID 中存在奇怪的字符  

typedef 结构

_u8 SSID[SL_WLAN_SSID_MAX_LENGTH];
_u8 BSSID[SL_WLAN_BSSID_LENGTH];
_u8 SsidLen;
_i8 RSSI;
_i16 SecurityInfo;
_u8 通道;
_i8 保留[1];
}SlWlanNetworkEntry_t;

似乎是在一个_u8 里。。。  是否有一个 ASCII 表、我们可以了解如何显示这些字符。

我观察到、只要我们在 sl_WlanProfileAdd 中使用与 Network_entry 中相同的 u8 值、就可以连接到该 SSID。

因此、我们似乎想要为用户显示字符的方式。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    CC31xx 支持 ASCII 可打印字符 (0x20 至 0x7E)。  

    _u8 定义为“unsigned char“、SSID 最大长度为 32。  
    您能否分享屏幕截图或您所看到内容的示例?  

    此致、

    Santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么应用程序来显示 SSID?
    SSID 在任何时候看起来都是正确的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 iPhone / Android 应用程序显示的字符需要另一个解码。 但我不确定您是否有匹配的电流。 也许他们需要找到自己的。

    如果 FX 值 226 表示下一个值是其他值。  

    我假设您没有使用 https://www.asciitable.com/中的特殊 char 值

    但也许你有另一个你喜欢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我们提供 AP 上确切的 SSID 字符串吗? 请同时包含特殊字符。  

    您是否尝试使用扫描或手动添加配置文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SSID 在上图中用黄色环标记。

    使用:

    sl_WlanGetNetworkList (0、WIFI_MAX_nof_speed_networks、netEntries);

    我想这只是对应用程序字符的特殊字符的解码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用您设置的名称 (Vigneshwar 的 iPhone) 使用 AP 和 SSID 重现此问题。

    我将 CC3235SF Launchpad 用于网络终端应用。  我们能够看到 ASCII 字节是在 AP 端设置的字节。 请参阅下面的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    对此有何评论? 有没有其他的提示/建议,你可以给出在我们这边重现这一点?  
    您认为这是应用程序端的解码问题吗?  
    以确认我们未使用 ASCII 表中的任何特殊字符。