This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3350:CC3350ENJARSBR WLAN IC 需要经过认证的 U.FL 或 MHF4 天线

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1542705/cc3350-need-certified-u-fl-or-mhf4-antenna-for-cc3350enjarsbr-wlan-ic

器件型号:CC3350


工具/软件:

您好、

我们计划在我们的设计中使用 CC3350ENJARSBR WLAN IC、因此我们正在寻找与该芯片组兼容且经过认证的 U.FL 或 MHF4 天线器件。 您能否推荐任何经认证可与此 IC 搭配使用的天线器件?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在进行自己的设计(不使用模块)、则仍需要获得自己的认证。 这些证书包括天线、因此基本上由您决定。

    如果您正在使用 TI 或其他供应商提供的模块、并且希望利用模块随附的证书、则需要遵循模块供应商的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Fenil、

    Dean 完美地总结了这一点。  对于我们的模块,我们使用来自 Ezurio、Kyocera、Molex、TDK 和 Yageo 等供应商的天线。 您可以从具有不同增益和效率规格的产品中进行选择。 我们的芯片组基本上可以使用任何器件、但您的系统和法规合规性目标将决定所需的规格。