Other Parts Discussed in Thread: M2-CC3351, CC3300
主题中讨论的其他部件: cc3300
工具/软件:
您好!
我想让一个 m2-CC3351 与 FRDM-imx93 板配合使用。 对电路板进行了修改以使功能 M2 插槽正常工作、我还交换了 M2 板上的 R7 和 R10 以在正确的 imx93 引脚上路由 IRQ。
使用 Linux 主线内核 v6.12.9、并将以下节点用于器件树:
&usdhc3{
pinctrl-names =“default";“;
pinctrl-0 =<&pinctrl_usdhc3>、<&pinctrl_usdhc3_WLAN>;
MMC-pwrseq =<&usdhc3_pwrseq>;
VMMC-SUPPLY =<_usdhc3_VMMC>;
总线宽度=<4>;
保持电源处于挂起状态;
电容断电卡;
不可拆卸;
最大频率=<10000000>;
状态=“正常“;
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
WiFi:WiFi@2 {
compatible =“ti、cc3300“;
reg =<2>;
interrupt-parent =<&pcal6524>;
中断=<10 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
};
// TI-BLE-SDIO 接口
Btti: btti@1 {
兼容=“ti、cc33xxbt“;
reg =<1>;
};
}
现在、使用内核邮件列表和固件 v1.7.0.120 上找到的补丁(较高版本不兼容)。
我可以成功探测设备、并从 main.c 中启动 因此、它会卡住固件下载并显示以下消息:
[0.889279] cc33xx:将 BLKsize 设置为 128
[0.889925] cc33xx:HINT_STATUS:0x8、TSF:0x4402a、Rx 状态:0x1fff0000
[2.915544] cc33xx:命令 T.O
[ 2.915565] cc33xx:Device info command failure(设备信息命令失败)错误
[ 2.922133] cc33xx:错误固件下载失败
[ 2.922208] cc33xx:cc33xx_NVS_CB 完成
问题是什么?