This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:REGDB 文件与 Wi-Fi 监管配置的使用

Guru**** 2649245 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1542246/wl1837mod-usage-of-regdb-file-versus-wi-fi-regulatory-configuration

部件号:WL1837MOD


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

 对于我们的一款产品、即与 TI WiLink 8 配合使用的基于 Linux 的产品、我有一个问题。

如果没有错误、主机为 RZN1D/snarc - ARM A5 32 位 、Wi-Fi 组合为 WL1837MOD。

他们希望从内核 5.10/Yocto 版本 Dunfell 迁移到内核 5.10/Yocto 版本 Scarthgap。

这主要是因为邓菲尔的支持被停止了。

顺便说一下、他们注意到无线调节域文件 (regdb) 发生了变化:

https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/wens/wireless-regdb.git/

我们注意到大多数更改都与 Wi-Fi 6E (6GHz) 提供的新频段有关、而我们的 WL1837MOD 未提供该频段、但其他更改很少。

我们希望确保我们可以使用此新版本而不会有不兼容风险、或者如果您建议使用其他版本。 regdf 对驾驶员是否有任何影响?

此致

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cedric、

    迁移到新的无线 regb 没有风险。 虽然无线 regdb 在 6E 中指定了新通道、但并不意味着连接到 Linux MPU 的每个器件也必须支持这些新通道。 wl8 Linux 驱动程序指定它支持哪个通道、上层 mac80211 层会考虑到这些因素。

    实际上、由于法规更新的频繁发生、我们可能建议您迁移到新的无线 regdb。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    然后我关闭 TT。

    此致

    C é dric